Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Drei starke Typen für vielfältige Einsatzgebiete: JumboFlex, JumboErgo und JumboSprint unterscheiden sich durch die Form und Funktion ihrer Bedienelemente und sind jeweils für spezifische Anwendungen konzipiert.
Wir beantworten Ihre Fragen gerne unter
+49 7443 2403-301, handhabungssysteme@schmalz.de.
Wir beantworten Ihre Fragen gerne unter
+49 7443 2403-301, handhabungssysteme@schmalz.de.
Mit dem Vakuum-Schlauchheber Jumbo schaffen Sie in kürzester Zeit ordentlich was weg: Kartons, Säcke, Karosserieteile, Holzplatten und vieles mehr - mit der Power des Schlauchhebers Jumbo heben Sie 300 Kilogramm spielend leicht. Er ist der ideale Helfer für die Maschinenbeladung, für Versand- und Kommissionierbereiche und viele weitere Hebeaufgaben. Schmalz bietet Vakuumheber mit einem perfekt darauf abgestimmten Kransystem aus Aluminium-Bauteilen.
Den Song "Power to Move" jetzt downloaden!
Sie können von "Power to Move" nicht genug bekommen? Dann downloaden Sie den Song jetzt als Klingelton!
Neuer Klingelton auf dem iPhone hinzufügen
Klingelton auf dem iPhone einstellen
Die Installationsanleitung für die Klingeltöne können Sie hier herunterladen.
Sie können von "Power to Move" nicht genug bekommen? Dann downloaden Sie den Song jetzt als Klingelton!
Neuer Klingelton auf Android-Smartphone hinzufügen
Klingelton auf dem Android-Smartphone einstellen
Die Installationsanleitung für Klingeltöne für Ihr Android-Smartphone können Sie hier herunterladen.
Profitieren Sie von der Power des Jumbos
Die Vakuumheber von Schmalz machen manuelle Tätigkeitsbereiche ergonomischer. Sie helfen Muskel-Skelett-Erkrankungen durch häufiges Heben und Bewegen von Lasten zu reduzieren. Auch kleinere Lasten summieren sich in einer Schicht oft zu mehreren Tonnen Gewicht auf. Der Schlauchheber Jumbo entlastet den Arbeiter vom Gewicht des Werkstücks und unterstützt eine ergonomische Arbeitshaltung.
Die Arbeitsabläufe werden nicht nur ergonomischer, sondern auch produktiver. Die Umschlagshäufigkeit bleibt dauerhaft auf einem hohen Niveau. Mitarbeiter arbeiten ermüdungsarm und bleiben motiviert. Neben- und Stillstandzeiten werden beispielsweise bei der Maschinenbeladung reduziert.
Auch die Arbeitssicherheit ist ein zentrales Argument für die Verwendung einer Hebehilfe. Bereits bei der Entwicklung der Geräte werden internationale Sicherheitsstandards berücksichtigt. Das Werkstück selbst wird sicher und schonend gegriffen, so kann der Ausschuss verringert werden.
Der Schlauchheber Jumbo wird an einem Kran befestigt. Schmalz bietet perfekt auf die Traglasten des Schlauchhebers abgestimmte Krane. Die Krane überzeugen durch ihre besondere Leichtgängigkeit.
Der Schlauchheber Jumbo ist nach dem Baukastengedanken konstruiert. So kann der Jumbo perfekt auf den jeweiligen Anwendungsfall und Kundenwunsch konfiguriert werden.
Charakteristisch für den Jumbo ist sein blauer Hubschlauch. Für das Heben und Senken der Last nutzt der Jumbo allein das Medium Vakuum. Liegt eine Last an, zieht sich der Hubschlauch zusammen und die Last wird gehoben. Zum Senken der Last, wird atmosphärische Luft zugeführt und der Hubschlauch wird wieder ausgedehnt. Beide Bewegungen werden feinfühlig über das Bedienelement gesteuert.
Die Saugfläche des Greifers gewährt einen sicheren Halt des Werkstücks. Schmalz bietet ein passendes Zubehör, ein Komplettsystem mit Kran und umfangreiche Serviceleistungen rund um den Schlauchheber.