Hebehilfe

Als Hebehilfen aus dem Bereich der Vakuumtechnik werden Geräte bezeichnet, die Lasten mithilfe von Vakuum heben, bewegen und wieder absetzen können. Hebehilfen von Schmalz werden in die Produktgruppen Vakuum-Schlauchheber Jumbo und Vakuum-Hebegerät VacuMaster untergliedert. Unsere Hebegeräte sind vielseitig einsetzbar: der Vakuum-Schlauchheber Jumbo eignet sich für die verschiedensten Handhabungsaufgaben im Bereich der Intralogistik, während das Vakuum-Hebegerät VacuMaster in einer Vielzahl von Produktionsprozessen zum Einsatz kommt, wie beispielsweise bei der Beladung von CNC-Bearbeitungsmaschinen.

Mit Hilfe der Hebehilfen von Schmalz soll eine größere Ergonomie und Effizienz am Arbeitsplatz geschaffen werden. Durch ihr intelligentes und innovatives Design tragen in großem Maße dazu bei Arbeitsplätze ergonomisch und gesundheitsschonend zu gestalten. Krankheitsbedingte Ausfälle können dadurch reduziert oder vermieden werden. Reduzieren Sie ermüdendes Arbeiten dank der Vakuumheber von Schmalz und erzielen Sie auf diese Weise eine höhere Produktivität und Arbeitsmoral bei Ihren Mitarbeitern.

Produkt anfragen

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Hebehilfen und ihre Einsatzgebiete

Hebehilfen von Schmalz kommen in den unterschiedlichsten Anwendungsfällen zum Einsatz. Vakuum-Schlauchheber Jumbo helfen bei Handhabungsvorgängen mit Platten, Kartons, Säcken, Fässern, Eimern oder etwa bei der Handhabung von Passagiergepäck auf Flughäfen. Vor allem in innerbetrieblichen Logistikprozessen in Versand- und Kommissionierprozessen erzielen die Hebehilfen eine große Effizienz. Dabei heben sie Lasten von bis zu 300 kg schnell und ergonomisch.

Vakuum-Hebegeräte VacuMaster von Schmalz werden insbesondere bei der Handhabung von Blechtafeln, Holz- oder Kunststoffplatten, Fässern und Fenster- oder Glasscheiben eingesetzt. Heben Sie insbesondere schwere Lasten von bis zu 750 kg komfortabel und sicher mit der Vakuumheber von Schmalz.

Die vielseitigen Hebehilfen von Schmalz

Schmalz bietet die Hebehilfen in einer Vielzahl an Ausführungen. Ein besonderes Merkmal haben jedoch alle Hebehilfen gemeinsam: Ihre innovative und einfache Konfigurierbarkeit garantiert, dass Sie einen Vakuumheber erhalten, die genau zu Ihren Bedürfnissen passt.

Spezielle Handhabungsaufgaben erfordern auch spezielle Hebegeräte an. Diese Speziallösungen von Schmalz basieren auf dem Grundgerüst des Vakuum-Hebegeräts VacuMaster und wurden für diverse Branchenanforderungen entwickelt.

Hebehilfen für die Handhabung von großen und flächigen Werkstücken

Sollen große und sehr schwere Werkstücke mit einer Hebehilfe gehandhabt werden, so kommt das Vakuum-Hebegerät VacuMaster zum Einsatz. In der Standardausführung wird zwischen den Geräten VacuMaster Basic und VacuMaster Comfort unterschieden. Beide Hebehilfen ermöglichen das sichere und ergonomische Heben von Lasten bis zu 750 kg. Unterscheidungsmerkmal stellt das Bedienelement dar: das Bedienelement des Hebegeräts VacuMaster Basic zeichnet sich durch seine umfangreiche Grundausstattung aus, die u.a. einen Motorschutzschalter und ein integriertes Vakuum-Manometer beinhaltet. Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort ist mit weiteren Funktionen ausgestattet, wie etwa eine integrierte Luftsparfunktion und ein bediensicheres Lösen der Last. Beiden Hebehilfen verfügen über einen integrierten Vakuum-Speicher, der das Abfallen der Last bei einem plötzlichen Stromausfall verhindert. Außerdem beschleunigt er das Ansaugen der Last bei wiederholten Hebevorgängen.

Hebehilfe für häufiges und schnelles Bewegen von Werkstücken

Hebehilfen für das schnelle Heben und Bewegen von Werkstücken bis zu 300 kg in hoher Taktzahl bietet Schmalz in der Form des Vakuum-Schlauchhebers Jumbo an. Vakuum-Schlauchheber von Schmalz werden in drei Typen unterteilt: Mit dem JumboFlex werden leichte Güter bis zu 50 kg ergonomisch und in hoher Taktzahl bewegt. Für größere Lasten bis zu 300 kg wurden der JumboSprint und der JumboErgo konzipiert. Sie teilen sich einen Produktbaukasten, unterscheiden sich jedoch in den Bedieneinheiten, die perfekt auf die jeweiligen Anforderungen des Kunden abgestimmt sind. Der einem Motorrad-Gasgriff nachempfundene Drehgriff des JumboErgo lässt den Bediener Werkstücke feinfühlig und zielgenau bewegen, während der umlaufende Bügelgriff des Vakuumhebers JumboSprint das passgenaue Absetzen auf kompakte Werkstücke unterstützt. Die Hebehilfe JumboFlex legt seinen Fokus auf größtmögliche Flexibilität. Mit der innovativen Ein-Finger-Steuerung lassen sich Werkstücke kinderleicht aufnehmen, senken und wieder lösen. Der serienmäßige Schnellwechseladapter ermöglicht es dem Bediener, zwischen verschiedenen Sauggreifern in sekundenschnelle zu wechseln. So kann der Vakuumheber in kürzester Zeit auf unterschiedliche Aufgaben vorbereitet werden. Unterstrichen wird die Vielseitigkeit des Vakuumhebers Jumbo durch das umfangreiche Sortiment an Zubehörteilen. Die optionale Funkfernsteuerung SRC ermöglicht es dem Bediener, den Vakuum-Erzeuger in Arbeitspausen direkt am Bedienelement aus und wieder einzuschalten. So können auf Knopfdruck bis zu 40% Energie gespart werden. Mit der Schalldämmbox SBB wird der Schallpegel des Vakuum-Erzeugers auf 65 dB (A) reduziert und der Staubfilter STF verhindert die Verschmutzung des Vakuum-Erzeugers. Diese und andere Zubehöroptionen machen die Hebehilfe Jumbo zu einem Handhabungsgerät, auf das man sich verlassen kann.

Die passende Hebehilfe für Ihre Anwendung

In unserer Mediathek können Sie Schmalz Hebehilfen in Aktion erleben. Ausführliche Informationen zu den verschiedenen Hebehilfen erhalten Sie hier:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen