The vacuum lifting device VacuMaster Basic can lift one barrel at a time with ease. Because the operator handle is easy to reach, the lifting device is especially ergonomic and provides the required degree of protection of the employees’ health.


More information on www.schmalz.com/vacumaster-basic

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic für Fasshandling von ätherischen Ölen

Art der Handhabung Manuelle Handhabung
Branche Chemie / Pharmazie
Werkstück Fässer
Produkt Vakuumheber und Kransysteme, Hebegeräte, VacuMaster Basic
Videonummer 047

Im Bereich der Herstellung von Naturkosmetika werden ätherische Öle in Fässern gelagert. Aufgrund hoher Reinheitsgebote ist es notwendig, die auf Holzpaletten angelieferten Fässer auf Aluminiumpaletten umzustellen. Dieser Prozess erforderte früher enorme körperliche Anstrengungen der Mitarbeiter, da jedes Fass ca. 200 kg wiegt.

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic kann je ein Fass mühelos angehoben werden. Durch die elektronische Warneinrichtung des Hebegeräts wird der Mitarbeiter bei Stromausfall geschützt. Der Vakuum-Speicher garantiert für diesen Fall ein sicheres Halten des Fasses. Durch die gute Erreichbarkeit des Bedienbügels ist das Vakuum-Hebegerät besonders ergonomisch und verspricht die nötige Schonung der Gesundheit. In Kombination mit einer an der Wand angebrachten Einschienenbahn kann das Hebegerät in diesem Bereich optimal eingesetzt werden.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster