Unternehmensnews

24.02.2020

Schmalz: Neue Tochtergesellschaft in Österreich

Schmalz erweitert sein internationales Netzwerk und gründet in Österreich eine weitere Tochtergesellschaft. Sitz der Niederlassung ist Linz. Das österreichische Team berät ab sofort Kunden aus der Region schnell und kompetent zu allen Themen rund um die Automatisierung mit Vakuum, Vakuum-Technik für Roboter und die ergonomische Handhabung sowie Kransysteme für Vakuum-Hebegeräte.

31.01.2020

Schmalz auf der Holz-Handwerk 2020: Blocksauger einfach per Smartphone auslesen

Schmalz präsentiert auf der Holz-Handwerk 2020 (18. bis 21. März, Nürnberg) effiziente und ergonomische Spann- und Hebelösungen für die Holzbearbeitung. Ein Highlight am Stand 308 in Halle 10.0 ist die neue Generation von Blocksaugern mit NFC-Technologie.

29.01.2020

Schmalz Polen als erfolgreichste Auslandsgesellschaft geehrt

Zum zweiten Mal in Folge ist die Schmalz-Niederlassung in Polen als Gesellschaft des Jahres beim World Management Meeting in Glatten ausgezeichnet worden. Auch die anderen internationalen Schmalz-Gesellschaften hatten Erfolgsgeschichten zu berichten.

13.12.2019

Schmalz auf der LogiMAT 2020: Macht das Heben einfach

Auf der diesjährigen LogiMAT (10. bis 12. März 2020) geht es um „Visionen – Innovationen – Lösungen“, und Schmalz ist mit dabei: Neben anwendungsorientierten Handhabungssystemen gibt der Vakuum-Spezialist entscheidende Impulse in Richtung Digitalisierung der Hebetechnik. Auf die Fachbesucher warten in Halle 7, Stand C05 sowohl Lösungen für die klassische manuelle und automatische Warenlogistik, als auch Systeme, für die digitale Fabrik.

06.12.2019

Schmalz ehrt langjährige Mitarbeiter

Rund 60 Schmalz-Mitarbeiter wurden für ihre langjährige Unternehmenstreue an der Jahresfeier in der Hohenberghalle in Horb geehrt – in diesem Jahr feierte Dr. Kurt Schmalz als Dienstältester sein 40-jähriges Betriebsjubiläum.

25.11.2019

Schmalz beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet

Der Vakuum-Spezialist Schmalz wurde am Freitag in Düsseldorf beim renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet: In der Kategorie „Mittelgroße Unternehmen“ zählt das Unternehmen zu den drei nachhaltigsten Unternehmen Deutschlands. Schmalz überzeugte die Jury mit seinem umfassenden Nachhaltigkeitsansatz, in dem das Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung und sozialem Engagement konsequent als ganzheitliches System umsetzt.

18.10.2019

Schmalz auf der productronica: Clevere Automationslösungen für die Elektronikfertigung

Auf der productronica 2019, der Weltleitmesse für die Entwicklung und Fertigung von Elektronik (12. – 15. November, München), präsentiert der Vakuum-Spezialist Schmalz zahlreiche Lösungen für die automatisierte Handhabung sensibler Elektronikkomponenten. Besucher erleben in Halle B3 auf Stand 560 Greifsysteme in Aktion, die empfindliche Bauteile zuverlässig vor elektrostatischer Entladung schützen.

07.10.2019

„Greifer müssen alles können“

Es antwortet: Dr. Kurt Schmalz, geschäftsführender Gesellschafter J. Schmalz GmbH

26.09.2019

Blechexpo: Schmalz macht externe IO-Link-Master überflüssig

Anfang November versammelt sich auf dem Messegelände Stuttgart zum 14. Mal das Who-is-Who der Blechbearbeitung. Mit dabei ist die J. Schmalz GmbH, die vom 05. bis 08. November auf der Blechexpo 2019 in Halle 1, Stand 1003 Neuheiten aus der Vakuum-Automation sowie für die manuelle Handhabung zeigt.

18.09.2019

Schmalz räumt bei Nachhaltigkeitspreisen ab

Gleich zwei bedeutende Preise für die J. Schmalz GmbH innerhalb weniger Tage: Beim Großen Preis des Mittelstandes erhielt das Unternehmen am vergangenen Samstag als eines von nur sechs Unternehmen aus Baden-Württemberg die Auszeichnung als Finalist – deutschlandweit waren mehr als 5.000 Unternehmen nominiert. Außerdem hat Schmalz beim renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis eine Platzierung unter den besten drei Unternehmen bereits sicher, das große Finale findet im November in Düsseldorf statt.