The Innospann adapter plate is placed on the existing machine table like an ordinary vacuum block. Suction cups in three different standard dimensions can then be positioned on the adapter plate with the flexibility required to suit the application.


More information on www.schmalz.com/innospann

Innospann Adapter-Plate zum Aufspannen von Holzwerkstücken in einer CNC-Bearbeitungsmaschine

Art der Handhabung Aufspannen
Branche Holz
Werkstück Holzplatten, Holzbretter
Produkt Vakuum-Spanntechnik, Spannlösungen für die Holzbearbeitung
Videonummer 080

In einem CNC-Bearbeitungszentrum sollen auch sehr schmale, gekrümmte oder komplexe Teil mit Vakuum eingespannt werden. Hierfür hat Schmalz die Innospann Adapter-Plate entwickelt.

Die Innospann Adapter-Plate ergänzt das Blocksauger-Programm von Schmalz hervorragend, indem sie dem Anwender die Möglichkeit gibt, auch sehr schmale, gekrümmte oder komplexe Teile spannen zu können. Dabei können sie je nach Anforderungen mit den konventionellen Blocksaugern im Mischbetrieb eingesetzt werden. Ein flexibles Baukastensystem garantiert für jedes Werkstück die passende Spannlösung. Schmalz bietet für alle gängigen Maschinen auf dem Markt eine entsprechende Lösung anbietet.

Die Innospann Adapter-Plate wird auf den bestehenden Maschinentisch wie ein herkömmlicher Blocksauger aufgebracht. Sauger in drei verschiedenen Standard-Abmessungen können nun völlig flexibel je nach Anwendung auf der Adapter-Plate positioniert werden. Nachdem Sie auf dem Magnetisch vorfixiert wurden, kann das Werkstück aufgelegt und durch Aktivieren des Betriebsvakuums gespannt werden. Ein breites Zubehör- und Ersatzteil-Programm ergänzt das Standard-System um Tastventile, Abhebesysteme, Anschläge und vieles mehr. Bei Beschädigung der Sauger-Cups können sowohl der Dichtrahmen als auch der ganze Cup kostengünstig und problemlos ausgetauscht werden.

Adapter-Plate für Schmalz-Konsolensysteme