In der Solarbranche sollen PV-Wafer im Produktionsprozess vollautomatisch und ohne Beschädigung gehandhabt werden.

Der Schmalz Wafergreifer SWGm wird hier sowohl bei der Vereinzelung der Wafer aus dem Stapel, bei der Positionierung während der Messung, bei einem Umsetzvorgang als auch bei der Sortierung in bis zu 72 Klassen in Abhängigkeit von den Messergebnissen verwendet. Der Wafergreifer vereint höchste Präzision, minimale Schädigung, Kontaminationsfreiheit, geringen Luftverbrauch und schlupffreie Bewegung der Wafer bei Beschleunigungen von bis zu 10 g. Insbesondere ist der SWGm in der Lage, die im Prozess erforderliche Drehung des Wafers um 90° plus Winkelkorrektur in Sekundenbruchteilen präzise zu gewährleisten.

Automated Handling of PV Wafers with the SWGm Wafer Gripper

Type of handling Automated handling
Industry Solar
Workpiece Solar cells, Wafers, Solar panels, Collectors
Product Vacuum Technology for Automation, Components, Special Grippers
Video number 091

In the solar industry, PV wafers have to be handled fully automatically within the production process without becoming damaged.

The Schmalz Wafer Gripper SWGm is used to separate wafers from the batch, position them for measuring, move them, and sort them into up to 72 different classes, depending on the measuring results. The Wafer Gripper offers maximum precision, minimum damage, contamination protection, low air consumption and slip-free handling of the wafer at acceleration rates of up to 10 g. Furthermore, the SWGm keeps the wafer at an angle of 90°, which is required for the process, and corrects the angle within fractions of a second.