The vacuum lifting device VacuMaster Basic can lift one barrel at a time with ease. Because the operator handle is easy to reach, the lifting device is especially ergonomic and provides the required degree of protection of the employees’ health.


More information on www.schmalz.com/vacumaster-basic

Aparato elevador por vacío VacuMaster Basic para el transporte ergonómico de bidones

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Química / Farmacéutica
Pieza Bidones
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Elevador, VacuMaster Basic
Número de video 047

Durante la fabricación de productos cosméticos naturales se almacenan aceites etéreos en bidones. Debido a los elevados requisitos de pureza, es necesario reubicar los bidones suministrados en palets de madera en palets de aluminio. Este proceso exigía antes enormes esfuerzos corporales a los empleados ya que cada bidón pesa aprox. 200 kg.

Con el aparato elevador por vacío VacuMaster Basic se puede levantar un bidón sin esfuerzo. El dispositivo de aviso electrónico del aparato elevador avisa al operario en caso de fallos en el suministro de corriente. El acumulador de vacío garantiza una sujeción segura del bidón. La buena accesibilidad del asa de manejo hace al aparato elevador muy ergonómico y garantiza el cuidado necesario de la salud de los trabajadores. En combinación con un monocarril instalado en la pared, el aparato elevador se puede utilizar de forma óptima en este área.

Elevador por vacío VacuMaster