The vacuum tube lifter JumboErgo is equipped with a special gripper and a main beam that is 1,200 mm long. Five single-hook heads are attached to the main beam. These allow the jugs to be lifted by their handles. This makes it possible to simultaneously lift five jugs weighing 10 kg each and place them on the pallet.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Elevador de tubo de vacío JumboErgo para el apilado de garrafas en la cinta de rodillos

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Logística
Pieza Garrafas
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboErgo
Número de video 016

La estación de llenado de garrafas funciona automáticamente mediante una cinta de rodillos. Sólo el transporte de salida se realizaba manualmente. Con un peso de 10 kg por garrafa y el número correspondientemente alto de piezas al día, la carga corporal para los empleados era muy elevada. Por ello se deseaba una solución que supusiera una mejora tanto en el aspecto de la velocidad, como en el de la salud.

El elevador de tubo de vacío JumboErgo 65 está equipado con una ventosa especial y un travesaño longitudinal de 1.200 mm. En el travesaño longitudinal se encuentran cinco ganchos de suspensión que permiten sujetar garrafas por el asa. De este modo, con el elevador de tubo se pueden tomar simultáneamente cinco garrafas de 10 kg cada una y colocarlas sobre el palet. Los empleados están encantados con la unidad de manejo ergonómica del elevador de tubo JumboErgo, del que no quieren prescindir. El aumento de la productividad conseguido gracias a la descarga mucho más rápida de las cintas de rodillos aumenta notablemente los beneficios de cliente y demuestra que la empresa Schmalz siempre puede ofrecer una respuesta también para las soluciones individuales de sus clientes.

Tubo de elevación por vacío Jumbo