The tube lifters JumboErgo used are equipped with an FM double suction cup, which makes it possible to handle the load even if the suction cup is not completely covered.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Elevador de tubo de vacío JumboErgo para el transporte rápido de fardos de plantas de tabaco

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Logística
Pieza Alimentos
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboErgo
Número de video 018

El desplazamiento de paquetes de plantas de tabaco en fardos con un peso de más de 40 kg se realizaba antes manualmente. El elevado número de empleados necesarios para ello y el alivio en el trabajo de los mismos fueron razones suficientes para cambiar a auxiliares de elevación automáticos.

Varios elevadores de tubo de vacío JumboErgo se encargan de reubicar plantas de tabaco atadas. Los elevadores de tubo JumboErgo que se encuentran en la empresa están equipados con una ventosa doble FM que permite manipular la carga también cuando el grado de ocupación no es del 100 %. Sólo una persona transporta los fardos de más de 40 kg de peso. Para suspender los elevadores de tubo de vacío, las naves están equipadas con varios puentes grúa de aluminio SRA. Los puentes grúa ofrecen, además de una capacidad de carga óptima, un reparto homogéneo de la carga sobre todas las ruedas portadoras. Los carros del equipo grúa no se ladean, incluso si se ven sometidos a fuerzas transversales. El gran área de trabajo resultante del puente grúa garantiza la máxima flexibilidad y permite utilizar el puente en toda la nave de producción.

Tubo de elevación por vacío Jumbo