The vacuum tube lifter JumboSprint allows for accurate and safe control of the sugar sacks. “Pressing” the handle lowers the load, “raising” the handle lifts it.

 

More information on www.schmalz.com/jumbosprint

Elevador de tubo de vacío JumboFlex la manipulación rápida y eficiente de cartones

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Logística
Pieza Alimentos, Sacos
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboSprint
Número de video 032

En una línea de producción se produce entre otras cosas un producto lácteo. Con una mezcladora, se mezcla la leche con otras sustancias para conseguir una bebida refrescante con cacao. Los sacos de azúcar, almacenados en palets, se levantan hasta la mezcladora para la mezcla, lo que se hacía manualmente. Los sacos de más de 50 kg de peso con dimensiones de 600x400x20mm eran difíciles de manipular, lo que resultaba muy fatigoso para los empleados. Con frecuencia, este trabajo tenían que realizarlo entre dos personas.

El elevador de tubo de vacío JumboSprint permite dirigir de forma exacta y segura los sacos de azúcar. La carga se baja con el movimiento de "presionar" el asa y se eleva con el de "levantar" el asa. Con la ventosa para sacos, los sacos de azúcar hechos de papel se levantan muy fácilmente. Los requisitos impuestos a este auxiliar de elevación en cuanto a ergonomía, manejo sencillo, rapidez y manejo mediante una sola persona se han podido satisfacer al completo con el elevador de tubo de vacío JumboSprint. La pluma giratoria mural WK utilizada ofrece una suavidad de funcionamiento extrema gracias al alojamiento deslizante especial del cojinete oscilante. Aunque el recinto sea de poca altura, la pluma giratoria mural garantiza un buen aprovechamiento de la superficie de trabajo disponible.

Tubo de elevación por vacío Jumbo