Técnica de vacío para el sector de la electrónica

Manipulación limpia y flexible

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Con la creciente digitalización e interconexión presentes en prácticamente todos los sectores no solo aumenta la demanda de componentes electrónicos, sino también su complejidad. Entre otros, los sectores de la automoción, electrónica de consumo (terminales), infraestructuras o aeronáutica plantean exigencias cada vez mayores en lo referente a componentes y piezas, surgiendo, en consecuencia, nuevas tecnologías de fabricación y el fenómeno de la miniaturización.

En el área de los semiconductores, cada vez se fabrican chips mejores y más potentes para su procesamiento en complejos procesos en el sector del packaging. Debido al factor forma, cada vez más pequeño, los fabricantes y desarrolladores de circuitos impresos se ven obligados a generar conmutaciones más complejas y a fabricarlas manteniendo la seguridad del proceso. Por otro lado, esa misma demanda creciente de dispositivos electrónicos lleva a los fabricantes de todos los sectores a mejorar sus procesos, aumentar la producción y conseguir rendimientos mayores. La automatización y el procesamiento de la información forman parte de este proceso, adquiriendo mayor relevancia la manipulación segura y delicada de los componentes y productos dentro de la cadena de procesos.

La técnica de vacío y los sistemas de vacío correspondientes permiten abrir paso a la posibilidad de satisfacer las exigencias planteadas. Gracias a la competencia de Schmalz en la técnica de vacío y el conocimiento correspondiente acerca del sector de la industria electrónica, Schmalz es capaz de ofrecer las soluciones adecuadas, incluso para los procesos más avanzados. Asimismo, continuamente se desarrollan nuevos productos que satisfacen las exigencias crecientes de cada área de fabricación: semiconductores, circuitos impresos y producto final.

Ventosa de vacío de NBR-ESD
Ventosa de vacío de NBR-ESD

Las cargas electrostáticas y las descargas que resulten de ellas representan un gran peligro para componentes y módulos en la electrónica. Las consecuencias de descargas electrostáticas en combinación con componentes electrónicos se designan con las siglas ESD (Electrostatic Discharge).

La descarga descontrolada de los potenciales produce una alta tensión eléctrica y provoca un daño irreversible en el componente electrónico. Para hacer posible una descarga rápida, pero al mismo tiempo controlada y segura del componente, se precisa un material capaz de desviar la carga eléctrica (disipativo). Schmalz ofrece para este fin unas ventosas del material disipativo NBR-ESD.

Descargue el folleto

Pasos de proceso y soluciones con vacío para el sector electrónico

SEMICONDUCTOR
CIRCUITOS IMPRESOS

Fabricación de circuitos impresos

Equipamiento de circuitos impresos

PRODUCTO FINAL

Técnica de vacío en la práctica

Der Strömungsgreifer SCG eignet sich ideal zur Handhabung von bestückten Leiterplatten. Der Greifer übt nur einen minimalen Oberflächendruck auf das Werkstück aus, so dass die sensiblen Leiterplatten bei der Handhabung nicht beschädigt werden.

Der Strömungsgreifer SCG ist mit einem Sauggreifer aus antistatischem Material ausgestattet, potenzielle, elektrische Landungen werden so abgeleitet. Das anschmiegsame Material gleicht zudem Höhenunterschiede durch Bauelemente auf der Leiterplatte optimal aus.

Darüber hinaus erlaubt der Strömungsgreifer die Handhabung von Leiterplatten mit großen Öffnungen und Bohrungen. Der geringe Belegungsgrad des Greifers wird durch den hohen Volumenstrom ausgeglichen.

Leiterplatten können mit dem Strömungsgreifer auch über den Bauelementen und mit großen Öffnungen sicher gegriffen werden.