Notas de prensa relativas

En nuestra área de prensa puede encontrar informaciones actuales sobre nuestros productos y nuestra empresa. En las informaciones de prensa le espera material gráfico de alta resolución para descargar.

Para las solicitudes de prensa y entrevista, nuestro equipo de prensa está a su disposición.

29.04.2020

Suficiente espacio para una cabeza fría

¿Qué hacer si se necesita un dispositivo de elevación ergonómico pero la altura del espacio es demasiado baja para los sistemas de grúa convencionales? La respuesta de Schmalz es un brazo plano modular de aluminio que garantiza patrones de movimiento de funcionamiento suave incluso en espacios bajos. Para Erkodent, esta innovación llegó en el momento justo: el fabricante de termoformadoras dentales quería optimizar el proceso de embalaje al final de la línea de montaje y necesitaba una solución que dejara suficiente espacio para un sistema de...

15.04.2020

La ventosa de bloque con tecnología NFC comunica con el teléfono móvil

Schmalz ha integrado el estándar de transmisión de NFC en sus ventosas de bloque e introduce así por primera vez tecnologías digitales en los sistemas de fijación por vacío. Para los usuarios, esto significa un reconocimiento simplificado del producto a través del smartphone y procesos de servicio optimizados.

14.04.2020

Más seguridad durante la carga de máquinas

Habilitar o limitar espacios de trabajo de grúas giratorias: de ello se encarga el limitador del ángulo de basculación de Schmalz. Gracias a un nuevo sistema de monitorización de procesos, el sistema de control de jerarquía superior puede ahora consultar la posición del brazo de la grúa e iniciar o bloquear los pasos de procesamiento y las máquinas correspondientemente.

18.03.2020

La cadena de arrastre V-Chain pone orden

Schmalz amplía la cartera de productos para su brazo plano y ahorra espacio adicional: la nueva V-Chain recoge el paquete de tubos flexibles de la alimentación de vacío en una cadena de arrastre. Los bucles suspendidos son cosa del pasado, de modo que las carretillas elevadoras también pueden pasar con seguridad por debajo del brazo plano.

09.03.2020

Ergonomía para cargas: sistemas de manipulación por vacío para el sector de la logística

Una de cada tres personas que compra en Internet lo hace más de una vez a la semana. En 2019, las ventas del comercio online aumentaron en más de un 11 por ciento en relación con el año anterior. Este es el resultado de un estudio sobre consumidores de comercio electrónico llevado a cabo por la Asociación alemana de comercio electrónico y venta a distancia Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V. (bevh). Esto plantea a los fabricantes, comerciantes y proveedores de servicios logísticos la necesidad de optimizar sus procesos para...

24.02.2020

Schmalz: Nueva filial en Austria

Schmalz amplía su red internacional y funda otra filial en Austria. La sede de la filial se encuentra en Linz. A partir de ahora, el equipo austriaco proporcionará a los clientes de la región un asesoramiento rápido y competente sobre todos los temas relacionados con la automatización con vacío, la técnica de vacío para robots y la manipulación ergonómica, así como sobre los sistemas de grúa para elevadores por vacío.

18.02.2020

SDI-USB: acceso directo a dispositivos IO-Link

Schmalz ha desarrollado una solución que permite acceder a componentes de vacío con interfaz IO-Link directamente desde el ordenador. Por lo tanto, ya no es necesaria una conexión con el control de nivel superior. El maestro de IO-Link SDI-USB ya está disponible.

31.01.2020

Schmalz en la feria de la madera Holz-Handwerk 2020: lectura sencilla de las ventosas de bloque a través del smartphone

En la feria Holz-Handwerk 2020 que tendrá lugar del 18 al 21 de marzo en Núremberg, Alemania, Schmalz presentará soluciones eficientes y ergonómicas de fijación y elevación para el mecanizado de la madera. Uno de los puntos destacados del stand 308 en el pabellón 10.0 será la nueva generación de ventosas de bloque con tecnología NFC.

13.12.2019

Schmalz en la LogiMAT 2020: la elevación, fácil

El lema de la feria LogiMAT de este año (del 10 al 12 de marzo de 2020) es "Visiones – Innovaciones – Soluciones", y Schmalz estará allí: además de los sistemas de manipulación orientados a la aplicación, el especialista en técnica de vacío da un impulso decisivo a la digitalización de la tecnología de elevación. En el pabellón 7, stand C05, soluciones para la logística clásica de mercancías manual y automática, así como sistemas para la fábrica digital esperan a los visitantes profesionales.

11.11.2019

Fresado seguro

Para separar los circuitos impresos, primero es necesario fresar las hendiduras y los contornos. La empresa LHMT GmbH desarrolla máquinas-herramientas altamente especializadas que no solo llevan a cabo de forma totalmente automática el proceso de tallado y fresado, sino también la carga y descarga de las delicadas placas. A fin de asegurar que la manipulación de las mismas sea segura y cuidadosa, LHMT se puso en contacto con J. Schmalz GmbH, que gracias a sus nuevas ventosas NBR-ESD, entre otras cosas, consiguió implementar una solución de...