The vacuum lifting device VacuMaster Basic is ideal for handling sheet metal. The lifting device is equipped with eight suction plates. These hold the workpiece gently without leaving any marks.


More information on www.schmalz.com/vacumaster-basic

Elevador por vacío VacuMaster Basic para la alimentación y descarga de un centro de mecanizado por láser de la empresa TRUMPF

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Metal / Chapa
Pieza Chapa
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Elevador, VacuMaster Basic
Número de video 132

Los costes por hora de la máquina del centro de mecanizado a láser hacen imprescindible una carga y descarga productiva de las chapas. También se debe tener en cuenta el diseño ergonómico del proceso manual. La empresa Schmalz ofrece en cooperación una unidad de carga especial para la Trumpf 1030 compuesta de un elevador por vacío con polipasto y un pescante montado sobre columna.

El elevador por vacío VacuMaster Basic es especialmente adecuado para la manipulación de chapa. El elevador está equipado con ocho placas de ventosa. Éstas sujetan la pieza sin dañarla y sin dejar huellas en ella. Las placas de ventosa se pueden ajustar a cualquier tamaño de la pieza en un travesaño. El asa de manejo permite un trabajo ergonómico.

Un dispositivo de aviso avisa al usuario cuando el nivel de vacío es demasiado bajo y una señal acústica hace lo propio en caso de fallo de corriente. Esto aporta la máxima seguridad durante todo el proceso de manipulación. El elevador es extremadamente robusto, lo que garantiza una larga vida útil. El pescante montado sobre columna está montado directamente en el centro de mecanizado por láser de Trumpf. Esto garantiza una alimentación y descarga sencillas del centro de mecanizado. Con el elevador por vacío y el pescante montado sobre columna se ha podido diseñar la carga y la alimentación de forma productiva y ergonómica.

Elevador por vacío VacuMaster