The vacuum tube lifter JumboErgo with double suction cup allows for a correspondingly gentle lifting of the solar modules. The JumboErgo has a pneumatic swiveling unit which allows jolt-free swiveling by 90° and is used to lift the solar modules onto the upright delivery pallet.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la recogida horizontal de módulos solares y su descarga vertical sobre un palet

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Solar
Pieza Paneles solares
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboErgo
Número de video 050

Dentro de la producción de módulos solares, la calidad de cada uno de ellos es comprobada por un empleado. Si se detectan fallos en un módulo, éste es desclasificado y se deposita en un palet. Este proceso se realiza manualmente, lo que supone elevadas cargas corporales debido al peso de 17 kg de cada módulo solar.

El elevador de tubo de vacío JumboErgo con ventosa doble permite levantar los módulos solares con sumo cuidado. Los módulos solares se suministran en posición vertical sobre palets; para levantarlos, el JumboErgo dispone de una unidad de basculación neumática libre de vibraciones que permite la basculación de 90 °. De este modo, los módulos solares se pueden desplazar sin que sufran daños. En combinación con una pluma giratoria de columna SK, es posible mover así los módulos solares. La pluma giratoria de columna se distingue por su extremada suavidad de funcionamiento gracias al alojamiento deslizante especial del cojinete oscilante. Además, con su ángulo de giro de 270 ° se puede cubrir una gran área de trabajo.

Tubo de elevación por vacío Jumbo