The vacuum lifting device VacuMaster Box is suited for the continuous turning of aluminum boxes or, in this case, turning square advertising pylons. With measurements of 2,500 x 2,500 mm.


More on www.schmalz.com/vacumaster

Aparato elevador por vacío VacuMaster Box para girar pilones publicitarios cuadrados

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Metal / Chapa
Pieza Chapa
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Elevador
Número de video 039

La producción de pilones publicitarios cuadrados de las más diversas formas y tamaños suele exigir un complicado proceso que incluye entre otras cosas la rotación de las piezas. Los pilones publicitarios de aluminio o chapa se componen de varias piezas individuales que se unen para formar un cuadrado. El proceso de siguiente de montaje de la pared posterior era antes muy fatigoso y exigía un mínimo de dos a cuatro empleados para rotar 180° el pilón cuadrado. Sólo así se puede equipar la pared posterior con la electrónica necesaria.

El aparato elevador por vacío VacuMaster Box se creó para aliviar el trabajo y reducir la ocupación del personal. Este aparato elevador es adecuado para el giro sin fin de cajas de aluminio o, como aquí, para girar pilones publicitarios cuadrados. Las dimensiones de 2.500 x 2.500 mm requieren sólo en trabajo de dos operarios. Los brazos de agarre se ajustan fácilmente y sin etapas y pueden voltear y girar sin fin estos pilones de 120 kg de peso sin esfuerzo. El aparato elevador por vacío VacuMaster Box tiene contenta a toda la empresa.

Elevador por vacío VacuMaster