Novedades de los equipos de elevación y sistemas de grúa

07.01.2021

Not just nice to look at: The silencer box from Schmalz provides a much more pleasant working atmosphere in production and logistics halls.

Para las bombas de vacío de la serie EVE 25-50, Schmalz ha desarrollado una nueva caja de insonorización. No solo es más compacta que su predecesora, sino que también protege al generador de vacío de la suciedad externa. Ahora, el usuario puede reducir el nivel acústico en hasta nueve decibelios y desviar los ruidos derivados del servicio de manera dirigida, reduciendo aún más la contaminación acústica.

07.12.2020

La ligereza a su servicio

J. Schmalz GmbH ha ampliado su acreditada serie VacuMaster Light. Desde ahora, el usuario puede decantarse, además de por dos elevadores por vacío preconfigurados, por una nueva variante con sistema de raíles. El amplio sistema modular que sirve como punto de partida permite la creación de configuraciones de producto individuales, dando cabida, con ello, a aún más campos de aplicación para el elevador por vacío.

28.10.2020

Agarra lo que venga

Schmalz ha construido una nueva multigarra para los tubos elevadores por vacío de la serie JumboFlex. Gracias a una técnica de fabricación aditiva, es especialmente ligera y compacta. Desde ya está disponible en dos formatos diferentes.

20.08.2020

Nuevo plano aspirante para el tubo elevador por vacío JumboErgo

Schmalz presenta una nueva generación de planos aspirantes para sus tubos elevadores por vacío de la serie JumboErgo. El FMP puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones y es capaz de sujetar de forma fiable piezas de hasta 140 kilos incluso si la superficie de aspiración está sólo parcialmente ocupada. Sustituye al anterior plano aspirante FM. Gracias a su diseño modular, el FMP permite ampliar en un futuro el catálogo de planos aspirantes para el tubo elevador por vacío Jumbo.

25.05.2020

JumboFlex: Nuevas unidades de mando con funciones especiales

Schmalz amplía el sistema modular para el tubo elevador por vacío de la serie JumboFlex con tres nuevas unidades de mando. Dependiendo del diseño, las nuevas asas de manejo pueden asegurar, simplificar o acelerar adicionalmente el proceso de manipulación. Los elementos JumboFlex Safety+, JumboFlex Easy-Release y JumboFlex Quick-Release están ya disponibles.

29.04.2020

Suficiente espacio para una cabeza fría

¿Qué hacer si se necesita un dispositivo de elevación ergonómico pero la altura del espacio es demasiado baja para los sistemas de grúa convencionales? La respuesta de Schmalz es un brazo plano modular de aluminio que garantiza patrones de movimiento de funcionamiento suave incluso en espacios bajos. Para Erkodent, esta innovación llegó en el momento justo: el fabricante de termoformadoras dentales quería optimizar el proceso de embalaje al final de la línea de montaje y necesitaba una solución que dejara suficiente espacio para un sistema de climatización ya planificado.

14.04.2020

Más seguridad durante la carga de máquinas

Habilitar o limitar espacios de trabajo de grúas giratorias: de ello se encarga el limitador del ángulo de basculación de Schmalz. Gracias a un nuevo sistema de monitorización de procesos, el sistema de control de jerarquía superior puede ahora consultar la posición del brazo de la grúa e iniciar o bloquear los pasos de procesamiento y las máquinas correspondientemente.

18.03.2020

La cadena de arrastre V-Chain pone orden

Schmalz amplía la cartera de productos para su brazo plano y ahorra espacio adicional: la nueva V-Chain recoge el paquete de tubos flexibles de la alimentación de vacío en una cadena de arrastre. Los bucles suspendidos son cosa del pasado, de modo que las carretillas elevadoras también pueden pasar con seguridad por debajo del brazo plano.

15.10.2019

De ágil al fuerte – equipos de elevación por vacío para el sector del plástico

Los procesos de manipulación que tienen lugar en la industria de procesamiento de plásticos son tan diversos como los propios plásticos. Los sacos con granulado, los barriles con polvo y las placas difíciles de manejar deben ser movidos eficientemente. Schmalz tiene una solución preparada para cada uno de los procesos: a la hora de elegir el equipo de elevación por vacío adecuado, no sólo la ergonomía, sino también la protección de los productos a manipular desempeñan un papel importante.

04.10.2019

Manipulación ergonómica de ropa infantil, neceseres de aseo, etc.

Los textiles para niños forman parte de la gama de productos de la cadena dm-drogerie markt desde 1986. El centro de distribución textil de Karlsruhe, Alemania, es uno de los que se encargan de la entrega puntual a las tiendas dm. El constante crecimiento de la producción exigía rediseñar la nave, incluyendo el área de carga. El especialista en técnica de vacío Schmalz desarrolló un concepto global ergonómico y eficiente que cumple con los crecientes requisitos de dm.