Datos técnicos de las ventosas

Para la planificación constructiva de un sistema de vacío se deberán hacer determinados cálculos de dimensionamiento de los diferentes componentes. Los valores indicados se refieren a un nivel de vacío de -0,6 bares, así como a superficie de la pieza seca o aceitada. Se indican sin factor de seguridad. En función de las condiciones de uso, se han de aplicar rebajas por la fricción existente o la depresión no alcanzada (p. ej., debido a las piezas porosas).

A continuación, se explican los datos técnicos más importantes de las ventosas.

Fuerza de aspiración teórica

Fuerza de aspiración teórica

La fuerza de aspiración teórica es la fuerza que se aplica verticalmente sobre la superficie. Los datos del catálogo son valores calculados en Newton.

Fuerza transversal

La fuerza transversal es la fuerza que se aplica tangencialmente a la superficie. Los datos del catálogo son valores medidos en Newton.

Fuerza de arranque

Fuerza de arranque

La fuerza de arranque es la máxima fuerza que aguanta una ventosa en una superficie no porosa, plana y lisa. Los datos especificados son valores medidos sin factor de seguridad y sirven como indicación para conocer la máxima fuerza desarrollable.

Radio de curvatura mínimo de la pieza

Radio de curvatura mínimo de la pieza

Indica el radio hasta el que se puede agarrar de forma segura la pieza con la ventosa.

Carrera de la ventosa

Designa el efecto de elevación (z) que se produce en la ventosa durante la opera - ción de aspiración.

Volumen interno

Volumen interno

El volumen interno es el volumen que se ha de evacuar en una operación de aspiración. Sirve para determinar el volumen total del sistema de ventosas y se aplica en el cálculo de los tiempos de aspiración.