The Innospann adapter plate is placed on the existing machine table like an ordinary vacuum block. Suction cups in three different standard dimensions can then be positioned on the adapter plate with the flexibility required to suit the application.


More information on www.schmalz.com/innospann

Innospann Adapter-Plate para la fijación de piezas de madera en una máquina de mecanizado CNC

Tipo de manipulación Fijación
Sector Madera
Pieza Tableros de madera, Tablones de madera
Producto Técnica de fijación por vacío, Soluciones de fijación para mecanizado de madera
Número de video 080

En un centro de mecanizado se deben fijar por vacío también piezas delgadas, acodadas o complejas. Para ello, Schmalz ha desarrollado la Adapter-Plate de Innospann.

Innospann Adapter-Plate se monta sobre la mesa de la máquina existente como una ventosa de bloque convencional. Esto permite posicionar ventosas de tres dimensiones estándar diferentes sobre la Adapter-Plate de forma completamente flexible en función de la aplicación. Una vez que la placa se ha fijado previamente sobre la mesa magnética, la pieza se puede colocar sobre ella y fijarla mediante el vacío de servicio. Un extenso programa de accesorios y piezas de repuesto completa el sistema estándar con válvulas palpadoras, sistemas de elevación, topes, etc. En el caso de que las bocas de ventosa se deterioren, se puede cambiar tanto el marco obturador, como toda la boca, de forma económica y sin problemas.

Adapter-Plate para consolas Schmalz