Novedades de productos

04.11.2020

Con mucho tacto

Con la garra de dedos OFG, Schmalz tiene una nueva garra en su programa de productos que agarra mediante unión por forma y de forma suave. Los alimentos sensibles como donuts, merengues cubiertos de chocolate o la fruta y la verdura aterrizan así seguros e intactos en sus envases.

25.05.2020

La simplificación del vaciado de cajas

Schmalz presenta una serie de soluciones novedosas para la compleja tarea del Bin-Picking automatizado: se incluyen sets listos para su conexión que se instalan de forma intuitiva, así como una nueva ventosa que se adapta de manera óptima a la pieza gracias a su labio hermetizante más fino. Todas las soluciones son totalmente adecuadas para robots de diseño ligero y cobots.

03.04.2020

Soluciones digitales para la técnica de vacío

Los robots de diseño ligero y los componentes inteligentes de vacío se han vuelto indispensables en el mundo de la producción digitalizada y en red. Con una nueva solución de Bin-Picking, el uso del gemelo digital y una herramienta de software para el acceso central a los componentes de IO-Link, Schmalz ofrece algunas innovaciones para la fábrica inteligente.

07.10.2019

"Las garras deben poder con todo"

Responde: Dr. Kurt Schmalz, Director gerente de J. Schmalz GmbH

07.10.2019

Manos inteligentes para cada cobot

Agarrar, mover, depositar - todo esto es impensable en procesos automatizados sin la garra adecuada. Por ello, el especialista en técnica de vacío Schmalz desarrolla sistemas flexibles y ayuda al usuario en la selección y configuración de los componentes adecuados: un reto, ya que la diversidad de variantes aumenta constantemente y los tamaños de los lotes convergen en dirección uno.

24.09.2019

Ventosa individual a clic de ratón

Más que sólo una ventosa: con el SLG, Schmalz ha desarrollado un sistema que se puede construir y configurar fácil y rápidamente online. La fabricación con ayuda de impresoras 3D optimiza el proceso de fabricación completo. La ventosa de diseño ligero es adecuada para las más diversas tareas de manipulación.

20.05.2019

Técnica de vacío para la fábrica digital

Para que los generadores de vacío eléctricos, las ventosas de vacío y los eyectores compactos tengan visibilidad en la fábrica inteligente, hay que proporcionar datos digitales sobre la energía y el proceso en tiempo real. Para ello, Schmalz incorpora interfaces como IO-Link, Ethernet o NFC en sus componentes de vacío y, de esta forma, crea una base inteligente para la producción interconectada.

29.03.2019

Pequeño, fuerte y eléctrico: el nuevo generador de vacío ECBPi

Schmalz amplía su familia de productos de generadores de vacío eléctricos. El nuevo CobotPump ECBPM –la M significa «Mini»– está especialmente diseñado para la manipulación automatizada de piezas pequeñas con una única ventosa. Esta solución ligera y compacta se utiliza normalmente en robots colaborativos con una carga de hasta tres kilos.

21.02.2019

HMI 2019: Compacto, inteligente y colaborativo con Schmalz

J. Schmalz GmbH presentará en la feria de Hannover 2019 innovaciones para la generación de vacío, el agarre y la manipulación inteligente. Las soluciones se caracterizan, entre otras cosas, por el uso eficiente de la energía y la automatización.

15.06.2018

Nueva garra para robots colaborativos

También en la logística se acercan el hombre y el robot. J. Schmalz GmbH ha desarrollado por ello una solución de garra cuyo diseño especial del producto garantiza una colaboración hombre-robot (MRK, por sus siglas en alemán) segura.