The SSP-SG vacuum spider is best suited for individual handling of veneer. The vacuum spider is equipped with SBS suction cups that permit particularly careful handling of the workpiece. The floating suction cups float on an air cup above the workpiece and facilitate low-contact handling.


More information on www.schmalz.com/ssp

Réseau d'aspiration SSP pour la manipulation de feuilles de placage

Type de manipulation Manipulation automatique
Secteur Bois
Pièce Panneaux de bois
Produit Technique du vide pour l'automation, Système de préhension, Préhenseurs SSP
Numéro de vidéo 088

Lors d'un processus de logistique, des feuilles de placage doivent être transportées et empilées.

Le réseau d'aspiration SSP-SG est particulièrement adapté à la séparation de feuilles de placage. Le réseau d'aspiration est équipé de ventouses à coussin d'air SBS qui garantissent une manipulation très délicate de la pièce. Les ventouses à coussin d'air sont en suspension sur un coussin d'air au dessus de la pièce, ce qui permet une manipulation avec un minimum de contact. De plus, les ventouses à coussin d'air empêchent une aspiration au travers de la pièce. De ce fait, les pièces minces et poreuses peuvent également être séparées sans problème. Les points d'aspiration sont orientés spécialement pour empêcher une détérioration du matériel et garantir une manipulation délicate.

Préhenseur par le vide SSP