Écologie et préservation des ressources

Agir de façon responsable vis-à-vis de l'environnement et préserver les ressources non-renouvelables sont des objectifs clairement ancrés dans la stratégie de durabilité de Schmalz. La réalisation de ces buts est soutenue par un rôle de pionnier en matière de gestion de l'énergie, de développement et de fabrication de produits économes en ressources, par son engagement vis-à-vis de la protection de l'environnement, que ce soit dans l'entreprise ou autour de l'entreprise, mais aussi grâce à une communication ouverte et transparente, qui sert de modèle et incite les autres à faire de même.

Une entreprise «énergie positive»

Schmalz est une «énergie positive» positive, ce qui signifie qu'elle produit plus de courant et de chaleur à partir de sources d'énergie renouvelables que ce qui est globalement consommé au cours de l'exploitation. Cet objectif est atteint d'une part grâce un développement continu de la production d'électricité renouvelable, orienté sur la consommation, Schmalz s'appuyant aussi sur l'utilisation de l'énergie solaire, hydraulique et éolienne, ainsi que sur la combustion de la biomasse (copeaux de bois). D'autre part, Schmalz met en place des mesures innovantes pour réduire la consommation en énergie pendant l'exploitation. Pour cela, Schmalz a installé un système de gestion de la charge. En cas de pointes de charge, le système éteint automatiquement les consommateurs dont le fonctionnement en continu n'est pas requis, ce qui contribue à économiser du courant mais surtout fait baisser les coûts.

Production neutre en CO2

Schmalz intervient directement dans la fabrication et poursuit donc l'objectif clair de maintenir l'impact de ses activités sur l'environnement à un niveau aussi faible que possible. C'est pourquoi l'entreprise accorde une grande importance à la réduction de sa propre empreinte carbone. En consommant de l'énergie produite en interne ou en externe à partir de sources renouvelables, une grande partie de l'énergie consommée est ainsi neutre en CO2. En 2013, les carburants et les fiouls utilisés en supplément ne sont ainsi responsables, au total, que de 574 t CO2. Dans le même temps, la part de l'énergie injectée dans le réseau d'électricité local provenant du photovoltaïque ou de l'éolien a permis d'éviter 1633 t d'émissions de CO2 qui, le cas échéant, auraient été générées par la production d'électricité classique. Au total, Schmalz a réalisé un bilan net de crédits carbone en 2013, et a ainsi évité de rejeter 1059 t de gaz à effet de serre nocifs dans l'environnement.

Des produits économes en ressources

Schmalz a fait de l'utilisation efficace des ressources, comme les matières et l'énergie, le cœur des objectifs de l'entreprise. Schmalz met particulièrement l'accent sur ses produits : outre des innovations d'avenir, une qualité supérieure et une efficacité énergétique maximale, l'empreinte carbone d'un produit constitue un critère de mesure essentiel pour en déduire l'efficacité de son exploitation des ressources. À chaque phase du cycle de vie d'un produit, Schmalz minimise les facteurs pouvant influencer ce que l'on appelle l'« empreinte carbone du produit », que ce soit lors de la construction, du montage, du fonctionnement du produit, ou de son évacuation. À chaque phase, la pollution par le CO2 générée par un produit Schmalz est plus faible que pour des produits comparables sur le marché.

Protection de l'environnement

Chez Schmalz, la protection de l'environnement est ancrée au sein même des locaux de l'entreprise. Au cours des processus opérationnels également, une grande importance est accordée à des processus respectueux de l'environnement. Afin de diffuser au plus grand nombre les nombreuses mesures mises en place, Schmalz a créé en 2003 un sentier de découverte écologique. À travers des visites guidées, Schmalz présente ses mesures visant à protéger l'environnement pendant l'exploitation, et incite ainsi les entreprises intéressées, mais aussi les particuliers, à l'imiter. Depuis janvier 2013, le parc automobile de Schmalz compte un véhicule électrique. De plus, Schmalz est présent dans de nombreux groupes d'intérêts, dont les membres font figure de modèle en matière de protection de l'environnement et du climat.