Économie

Pour Schmalz, s'engager fortement sur des thèmes sociaux et écologiques va de pair avec le fait se fixer des objectifs économiques clairs. La rentabilité financière est donc un critère central lors de la prise de décisions. Contrairement à d'autres structures privilégiant les amortissements dans les trimestres suivants, l'entreprise Schmalz planifie et calcule à long terme, et prend donc en compte la durabilité.

Tradition et indépendance

Schmalz est une entreprise familiale traditionnelle, dirigée par ses propriétaires depuis déjà trois générations. Depuis plus d'un siècle, Schmalz fait ainsi la preuve de sa capacité à évoluer sur le marché en créant de nouvelles activités. Schmalz tire sa grande liberté d'action et son indépendance de rendements très stables et d'une part importante de fonds propres.

Fournisseurs et partenaires

Avec ses fournisseurs et partenaires, Schmalz s'appuie sur une collaboration basée sur la confiance : les principaux fournisseurs ont un accès direct aux stocks, ce qui permet une organisation optimale du réapprovisionnement. Parallèlement, les fournisseurs sont informés des besoins, et peuvent ainsi orienter leur propre production sur ces informations. Afin de réduire toujours plus les distances de transport, il est de préférence fait appel à des fournisseurs régionaux. Schmalz réalise l'envoi des commandes de clients en garantissant des offres neutres du point de vue du climat.

Création de valeur et perfectionnement continu

Avec l'introduction d'un système de création de valeur, l'année 2009 a été à la base de la conception de processus plus efficaces. L'objectif principal était d'éliminer les activités non créatrices de valeur. Une part important du système de création de valeur de Schmalz réside dans les forces de proposition en interne. En effet, tous les collaborateurs peuvent participer activement à l'amélioration de produits et de procédures de travail en émettant des propositions.