JumboFlex : nouveaux leviers de manœuvre avec fonctions spéciales

La société Schmalz élargit le système modulaire pour le tube de levage par le vide de la série JumboFlex grâce à trois nouveaux leviers de manœuvre. Selon le modèle, les nouvelles poignées sont en mesure de sécuriser, de simplifier ou d’accélérer davantage le processus de manipulation. Les éléments JumboFlex Safety+, JumboFlex Easy-Release et JumboFlex Quick-Release sont disponibles dès maintenant.

Chacun est un véritable spécialiste : les nouveaux leviers de manœuvre JumboFlex Safety+, JumboFlex Easy-Release et JumboFlex Quick-Release de la marque Schmalz.
Chacun est un véritable spécialiste : les nouveaux leviers de manœuvre JumboFlex Safety+, JumboFlex Easy-Release et JumboFlex Quick-Release de la marque Schmalz.
Une manipulation ergonomique et particulièrement sûre de pièces sensibles avec le levier de manœuvre JumboFlex Safety+.
Une manipulation ergonomique et particulièrement sûre de pièces sensibles avec le levier de manœuvre JumboFlex Safety+.

Le tube de levage par le vide JumboFlex de la société J. Schmalz GmbH rend de nombreuses tâches de manipulation plus ergonomiques et plus productives. Les utilisateurs élèvent, abaissent ou desserrent la charge de manière intuitive au moyen de la commande à un doigt centrale : tel est le concept éprouvé du dispositif. Schmalz propose désormais avec trois nouveaux leviers de manœuvre des alternatives supplémentaires pour déposer la charge. Ainsi, l’expert du vide peut répondre de manière personnalisée aux exigences spécifiques des clients.

Lors du développement du levier de manœuvre JumboFlex Safety+, la sécurité maximale était en ligne de mire des constructeurs : lorsque l’utilisateur souhaite desserrer la pièce du tube de levage par le vide, il doit actionner avec la deuxième main un levier de relâchement supplémentaire en parallèle au bouton de commande. Le concept à deux mains protège les pièces particulièrement sensibles lors de la dépose. De plus, les utilisateurs handicapés également sont en mesure de travailler de manière plus fiable avec le JumboFlex Safety+. La possibilité d’ajuster la vitesse d’abaissement au moyen d’une vis directement sur la poignée offre davantage de sécurité. Le Flex Safety+ est conçu pour toutes les plages de charge du JumboFlex (20, 35 et 50 kg).

La nouvelle commande JumboFlex Easy-Release est également équipée d’un levier de relâchement supplémentaire, cependant avec une autre fonction et une autre utilisation. Dès que l’utilisateur actionne le bouton de commande et le levier supplémentaire, le vide résiduel diminue. Ceci simplifie nettement la dépose, notamment avec des objets étanches ou lors de l’emploi de ventouses de grandes dimensions. Afin d’empêcher que le levier de relâchement soit actionné involontairement et que, de fait, le vide résiduel diminue trop tôt, il est bloqué jusqu’à ce que le bouton de commande soit complètement enfoncé. À la différence du JumboFlex Safety+, l’utilisateur peut ici réaliser le processus de manipulation d’une seule main. Ainsi, sa seconde main reste libre pour orienter la charge aspirée.

Ce qui est empêché par le verrouillage avec le Flex Easy-Release est intentionnel avec le JumboFlex Quick-Release : le décrochage de la charge à n’importe quelle hauteur. Le but est de raccourcir le temps de cycle lorsque des pièces insensibles sont manipulées particulièrement rapidement, par exemple dans la manutention de bagages à l’aéroport. Le décrochage a lieu de manière active au moyen d’un second élément de commande : le levier de relâchement est monté sur le levier de manœuvre, comme c’est le cas avec le JumboFlex Easy-Release. Par contre, il n’est pas verrouillé ici. L’opérateur peut ainsi actionner le levier quelle que soit la hauteur de levage.

Autant la variante Easy-Release que la variante Quick-Release sont conçues exclusivement pour la plus grande configuration du JumboFlex avec une charge de 50 kilogrammes. Comme d’habitude, différentes ventouses peuvent être utilisées pour des pièces variées, ce qui est possible particulièrement rapidement et simplement grâce au système à changement rapide en série.

Téléchargement

Texte e Images