Écologie

Ce terme fait référence à la science des "interactions entre les êtres vivants et leur environnement". L'idéal est une coopération non perturbée dans le "ménage commun de la nature". M. Schmalz fait face aux tâches associées avec cohérence et conviction. Cela signifie : produire plus d'électricité et de chaleur que ce que vous consommez vous-même. Utilisation efficace des matériaux et autres ressources précieuses. Éviter les émissions de CO2. Être prévenant au sens le plus large du terme.


Nous sommes notre propre centrale électrique

A son siège de Glatten, Schmalz effectue son propre redressement énergétique. L'objectif est de ne pas consommer plus d'électricité et de chaleur que ce qui est produit à partir de sources renouvelables.


Pleine puissance pour un bilan énergétique positif

Basé à Glatten (Allemagne), Schmalz couvre une grande partie de ses besoins en énergie grâce à ses propres sources régénératives. L'objectif est clair : en tant qu'entreprise d'énergie positive, Schmalz à Glatten veut produire plus d'énergie à partir de ses propres sources régénératives avec ses propres systèmes que ce qui est consommé au sein de l'entreprise elle-même. Pour la période 2014-2018, l'entreprise couvre 79 % de ses besoins énergétiques à Glatten par ses propres moyens. Les installations nécessaires à cette fin, telles que les éoliennes et les collecteurs photovoltaïques, ont été continuellement développées depuis des décennies. D'autres endroits, comme le Japon ou les États-Unis, s'appuient également sur des concepts énergétiques modernes afin de consommer le moins de ressources possible.

Comme l'approvisionnement en énergies renouvelables sur le site de Glatten ne correspond souvent pas à la demande d'électricité, une partie de l'électricité produite en interne est injectée dans le réseau public ou l'électricité externe est achetée à l'extérieur. À cette fin, Schmalz travaille depuis des années avec Elektrizitätswerke Schönau - un fournisseur d'électricité verte neutre en CO2, plusieurs fois primé.

CO2 équilibre clairement dans le positif

En 2018, Schmalz Allemagne a généré un crédit de CO2 de 1 059 tonnes au total. L'énergie provenant des propres usines de l'entreprise, qui n'est pas consommée par l'entreprise elle-même, est injectée dans le réseau électrique public. De cette manière, M. Schmalz évite les émissions de CO2 qui seraient autrement produites par la production d'électricité conventionnelle.

Le résultat : un grand plus pour l'environnement et une vitrine pour l'industrie manufacturière.


Moins de CO2 dans les bagages

Le sac à dos CO2 d'un produit Schmalz est sensiblement inférieur à celui des produits comparables sur le marché. Grâce à l'utilisation de nos propres sources d'énergie renouvelables et à de nombreuses mesures d'économie d'énergie, Schmalz produit du CO2neutre. L'entreprise conçoit également les processus en amont et en aval de manière à ce qu'ils soient aussi respectueux que possible des ressources - du développement au recyclage.

Développement des émissions de CO2 pendant le cycle de vie du produit

Principes fondamentaux de la comptabilisation du CO2

Le bilan de CO2 de Schmalz Allemagne est basé sur le protocole des gaz à effet de serre du World Resource Institute et les normes du Conseil économique mondial pour le développement durable.

Les facteurs d'influence suivants sont actuellement appliqués :

  • Champ d'application 1 : Émissions directes dans l'entreprise
  • Champ d'application 2 : Émissions provenant de l'énergie achetée