Nouveautés des systèmes de bridage par le vide

03/12/2018

Changer une ventouse plus rapidement et de manière plus flexible grâce au nouvel adaptateur

Schmalz a développé un nouvel adaptateur pour blocs de bridage par le vide : avec le modèle AP-S4, les blocs de bridage par le vide de la série VCBL-B peuvent désormais être utilisés également sur des machines d’usinage CNC équipées d’un système TVN de SCM/Morbidelli. Grâce à cette extension de la gamme de produits, l’utilisateur dispose d’un système nettement plus flexible et moins cher par rapport à l’équipement initial.

03/06/2018

Schmalz optimise un système de bridage par le vide pour le traitement du verre

Schmalz a repensé son système éprouvé de bridage par le vide SQC, utilisé pour le traitement du verre, et en a considérablement affiné le design. Ceci facilite encore l’utilisation de ce système avec les machines de meulage du verre de Bystronic. Grâce au système à changement rapide ne nécessitant pas d’outil, les temps d’équipement sont raccourcis de façon notable.

02/13/2018

Bloc de serrage Schmalz : toujours dans la bonne position

Les travaux de fraisage et de tournage du bois présentant un niveau d'exigences élevé en termes de qualité sont les points forts de la société Löffler Massivholzverarbeitungs-GmbH. Pour exploiter pleinement le potentiel d'un nouveau centre de travail du bois, cette entreprise familiale s'appuie sur la technique de bridage de la société J. Schmalz GmbH. Le bloc de serrage mécanique VCMC-K1 veille à ce que les pièces soient maintenues en toute sécurité. Même en cas de forces d'usinage très élevées, les éléments en bois restent toujours exactement dans la même position, ce qui permet de réduire les temps de préparation des machines et de simplifier parallèlement le travail des collaborateurs.

11/15/2017

Les blocs de bridage par le vide en aluminium de Schmalz permettent de maintenir de manière appropriée les meubles de salle de bains

Si vous souhaitez transformer votre salle de bains en véritable espace de bien-être, vous pouvez faire confiance à la société talsee. Installée dans la commune suisse de hochdorf, située dans le seetal, au nord de lucerne, l'entreprise est connue pour ses équipements de salle de bains conçus sur mesure, comme les meubles, les armoires à glace ou les baignoires. Pour travailler le corian®, un matériau exigeant, talsee s'appuie sur une solution de vide de la maison schmalz. Le bloc de bridage par le vide en aluminium veille à serrer le matériau en toute sécurité lors des opérations de fraisage et de sciage. Talsee gagne ainsi un temps considérable et peut mettre en œuvre des processus fiables.

09/19/2016

Ventouses à vide sur mesure pour le traitement du verre

Le spécialiste du vide Schmalz a développé de nouvelles ventouses pour le ponçage de pièces en verre sur des machines à table lisse du fabricant Bando Kiko.

06/24/2016

Bloc ventouse Balance SSCB de Schmalz

Schmalz a conçu le bloc ventouse Balance SSCB pour la préhension et le bridage de surface de forme libre en 3D dans les processus de production. Il combine système de préhension et de bridage et permet ainsi une flexibilité maximale.

03/15/2016

Bloc de bridage par le vide pour le bridage de pièces en bois massif

J. Schmalz GmbH propose une nouvelle série de blocs de bridage par le vide en aluminium, destinée à l'usinage de pièces structurées en bois massif. Conçu pour les machines d'usinage CNC avec table à profil, le système de bridage par le vide ne comporte pas de tuyau : il assure une fixation sûre et ainsi une précision sans failles dans le processus de fabrication.

03/15/2016

Bloc de bridage par le vide en aluminium de Schmalz : des forces latérales sous contrôle

Les procédures d'enlèvement de copeaux sur des plaques en plastique à noyau dur et des pièces en bois dur requièrent des forces de coupe élevées. Pour la menuiserie Eibl, l'opération se révélait compliquée car lors du bridage, les pièces manquaient sans cesse de glisser ce qui faisait du processus d'usinage une opération risquée. La solution de Schmalz, le spécialiste du vide, a sans aucun doute été d'une grande aide. Grâce à l'efficacité des blocs de bridage par le vide en aluminium, les plaques sont serrées de façon sûre, les forces latérales sont sous contrôle, l'usinage est alors plus rapide et plus sécurisé.

07/23/2015

Blocs de bridage par le vide de Schmalz pour les machines de travail du bois CNC de Biesse : l'alternative innovante

La menuiserie Dittus est spécialisée dans la fabrication d'aménagements intérieurs et de magasins haut de gamme en bois. Afin de satisfaire aux exigences élevées de ses clients en termes de qualité et de délai de livraison, l'entreprise a recours pour sa production à une machine de travail du bois CNC à 5 axes du fabricant italien Biesse. Des blocs de bridage par le vide sont utilisés pour serrer les pièces. À la place des ventouses montées par le fabricant, Dittus utilise une alternative du spécialiste du vide Schmalz : les ventouses de Schmalz sont extrêmement robustes, ont une construction modulaire et convainquent par leur rapport qualité-prix attrayant. Les pièces des dimensions les plus diverses sont saisies de manière fiable et sans dommage.

05/19/2015

Une alternative peu onéreuse aux blocs de rechange d'origine par Schmalz

La société Schmalz a développé de nouveaux blocs de bridage par le vide pour une utilisation sur les machines de travail du bois CNC du fabricant italien Biesse. Ces ventouses représentent une véritable alternative aux ventouses de rechange d'origine, et ce pour plusieurs raisons : elles sont extrêmement robustes, maintiennent la pièce en place en toute sécurité pendant le processus et savent nous convaincre avec leur rapport qualité-prix attractif.