Nouveautés des systèmes de bridage par le vide

15.04.2020

Le bloc de bridage par le vide équipé de la technologie NFC communique avec le téléphone portable

Schmalz intègre la norme de transmission NFC dans son bloc de bridage par le vide et introduit pour la première fois des technologies numériques dans les systèmes de bridage par le vide. Pour les utilisateurs, cela signifie une reconnaissance du produit simplifiée par le biais de smartphones ainsi que des procédures de service optimisées.

27.05.2019

« Grâce à Schmalz, la technique de bridage par le vide entre dans l’ère numérique »

Répond aux questions : Dr. Kurt Schmalz, associé-gérant de la société J. Schmalz GmbH

24.05.2019

Un maintien précis pour une coupe propre

Dans la fabrication de meubles, chaque millimètre compte. En effet si l'on veut économiser des matières premières, il est impératif de bien agencer les pièces de différentes géométries. Pour cela, Schmalz propose une solution de vide flexible qui maintient fermement les pièces même sur des surfaces lisses, tout en réduisant les délais d’équipement.

15.04.2019

Schmalz vous aide à choisir la bonne solution de bridage

Schmalz a entièrement revu et optimisé son catalogue de technique de bridage. Sur 172 pages, l’entreprise basée à Glatten, en Allemagne, présente sa gamme complète dédiée à l’usinage manuel et mécanique. Les utilisateurs y trouveront rapidement le dispositif de bridage qui convient à leur table de machine.

22.10.2018

Schmalz optimise un système de bridage par le vide pour le traitement du verre

Schmalz a repensé son système de bridage par le vide SQC, utilisé pour le traitement du verre, et en a considérablement affiné le design. Ceci facilite encore l’utilisation de ce système avec les machines de meulage du verre de Bystronic. Grâce au système à changement rapide ne nécessitant pas d’outil, les temps d’équipement sont raccourcis de façon notable.

12.03.2018

Changer une ventouse plus rapidement et de manière plus flexible grâce au nouvel adaptateur

Schmalz a développé un nouvel adaptateur pour blocs de bridage par le vide : avec le modèle AP-S4, les blocs de bridage par le vide de la série VCBL-B peuvent désormais être utilisés également sur des machines d’usinage CNC équipées d’un système TVN de SCM/Morbidelli. Grâce à cette extension de la gamme de produits, l’utilisateur dispose d’un système nettement plus flexible et moins cher par rapport à l’équipement initial.

13.02.2018

Bloc de serrage Schmalz : toujours dans la bonne position

Les travaux de fraisage et de tournage du bois présentant un niveau d'exigences élevé en termes de qualité sont les points forts de la société Löffler Massivholzverarbeitungs-GmbH. Pour exploiter pleinement le potentiel d'un nouveau centre de travail du bois, cette entreprise familiale s'appuie sur la technique de bridage de la société J. Schmalz GmbH. Le bloc de serrage mécanique VCMC-K1 veille à ce que les pièces soient maintenues en toute sécurité. Même en cas de forces d'usinage très élevées, les éléments en bois restent toujours exactement dans la même position, ce qui permet de réduire les temps de préparation des machines et de simplifier parallèlement le travail des collaborateurs.

15.11.2017

Les blocs de bridage par le vide en aluminium de Schmalz permettent de maintenir de manière appropriée les meubles de salle de bains

Si vous souhaitez transformer votre salle de bains en véritable espace de bien-être, vous pouvez faire confiance à la société talsee. Installée dans la commune suisse de hochdorf, située dans le seetal, au nord de lucerne, l'entreprise est connue pour ses équipements de salle de bains conçus sur mesure, comme les meubles, les armoires à glace ou les baignoires. Pour travailler le corian®, un matériau exigeant, talsee s'appuie sur une solution de vide de la maison schmalz. Le bloc de bridage par le vide en aluminium veille à serrer le matériau en toute sécurité lors des opérations de fraisage et de sciage. Talsee gagne ainsi un temps considérable et peut mettre en œuvre des processus fiables.

19.09.2016

Ventouses à vide sur mesure pour le traitement du verre

Le spécialiste du vide Schmalz a développé de nouvelles ventouses pour le ponçage de pièces en verre sur des machines à table lisse du fabricant Bando Kiko.

24.06.2016

Bloc ventouse Balance SSCB de Schmalz

Schmalz a conçu le bloc ventouse Balance SSCB pour la préhension et le bridage de surface de forme libre en 3D dans les processus de production. Il combine système de préhension et de bridage et permet ainsi une flexibilité maximale.