Un maintien précis pour une coupe propre

Dans la fabrication de meubles, chaque millimètre compte. En effet si l'on veut économiser des matières premières, il est impératif de bien agencer les pièces de différentes géométries. Pour cela, Schmalz propose une solution de vide flexible qui maintient fermement les pièces même sur des surfaces lisses, tout en réduisant les délais d’équipement.

Les blocs de bridage par le vide VCBL-G K1 peuvent être placés directement sur la plaque d'usure de la machine.
Grâce à la plaque d'adaptation AP-G, il est également possible d’utiliser des blocs de bridage par le vide VCBL-B sur des machines de Nesting.

La procédé de Nesting est un moyen répandu pour réaliser des économies de matériau. Selon cette technique, les différents éléments sont en effet imbriqués (nesting = imbrication) de telle sorte que les déchets de coupe sont réduits au maximum. Une plaque d'usure est bridée sur la table quadrillée de la machine CNC, plaque sur laquelle le matériau brut est positionné. Le vide est alors si puissant qu’il maintient fermement même les plus petites pièces fraisées en position à travers la plaque d'usure. Le procédé de Nesting ne permet toutefois pas un usinage horizontal, par exemple un perçage : le système de bridage de Schmalz relève ce défi.

Une construction plane

Les blocs de bridage par le vide de la gamme VCBL-G sont spécialement adaptés pour être utilisés directement sur la plaque d'usure MDF de machines de Nesting. Cela économise une opération d’équipement à l’utilisateur et permet ainsi de réduire les longues périodes d’arrêt. Les ventouses sont directement raccordées au système de vide de la machine CNC par des tuyaux, puis alimentées avec la dépression nécessaire. Lorsque l’utilisateur dépose la pièce, un palpeur mécanique active le bloc de bridage par le vide. Le palpeur ayant une surface douce, cela protège la surface de la pièce. Par ailleurs, les ventouses non utilisées peuvent rester sur la table de la machine. La garniture à friction située sur le côté inférieur de la ventouse garantit une force de préhension élevée même sur des surfaces lisses. Schmalz a conçu le raccordement de la ventouse plate avec le solide corps en plastique de façon à ce que la ventouse plate puisse être facilement échangée en cas d’usure. Un autre avantage de la gamme des blocs de bridage par le vide réside dans leur faible hauteur de travail d’à peine 30 millimètres. La solution VCBL-G est donc également parfaitement adaptée à des centres d'usinage à 3 axes avec des hauteurs z réduites.

Un système modulaire et flexible

Pour les utilisateurs souhaitant utiliser les blocs de bridage par le vide VCBL-B à la place des ventouses VCBL-G, Schmalz a conçu la plaque d'adaptation AP-G. Elle est elle aussi alimentée en vide par un tuyau raccordé directement au système de la machine de Nesting. Le support de la ventouse est doté d’un quadrillage : les blocs de bridage par le vide peuvent être positionnés dans n’importe quelle direction dans la plaque d'adaptation, par crans de 15°, ce qui permet de personnaliser l’alignement de la surface de ventouse. Selon le principe modulaire, les blocs de bridage par le vide peuvent être placés à trois hauteurs différentes et utiliser quatre surfaces de ventouse différentes, ce qui accroit la flexibilité et raccourcit les délais d’équipement. Les hauteurs de travail variables permettent à l’utilisateur d’utiliser le système de Schmalz également pour un usinage à 5 axes.

Téléchargement

Texte et images