Principe de la technologie NFC

Qu’est-ce que NFC ?

La communication en champ proche (Near Field Communication, NFC en abrégé) décrit une technique avec laquelle des données peuvent être échangées sans contact sur de courtes distances. Deux dispositifs à capacité NFC sont couplés avec un contact point à point. Des données peuvent être échangées entre les dispositifs par le biais de ce contact.

La technique du vide de Schmalz collecte les données directement à partir du procédé. Ces données enregistrées sont transmises au smartphone par le biais de la norme internationale NFC. Aucune source d’énergie propre n’est nécessaire pour la transmission. L’énergie provient du smartphone et active une bobine dans le produit Schmalz. La bobine induit une tension dans un processeur qui envoie alors ses informations via une antenne.

Les données sont alors rendues visibles par le biais d’un site Internet sur le smartphone. Les données de procédé s’affichent sur le smartphone avec des informations d’entretien et de service. L’écriture et le paramétrage seront prochainement possibles via la commande. Cela signifie que des paramètres pourront être définis sur le smartphone et transmis sur le produit Schmalz par le biais de NFC. Pour le paramétrage, une application sera nécessaire sur le smartphone.

La technologie NFC est actuellement activée sur des smartphones Android sélectionnés. Veuillez consulter la notice d’utilisation de votre smartphone pour savoir si le NFC peut y être utilisé.

Sécurité

Schmalz a opté pour l’utilisation conséquente de la technologie NFC dans ses produits. La raison en est une affectation directe du produit au smartphone par la voie de transmission courte. Il n’y a ainsi aucun danger de paramétrage erroné d’un dispositif voisin.

A l’opposé du NFC, toutes les connexions Bluetooth sont visibles dans un rayon de 10 mètres. Bluetooth a en outre besoin d’une propre source d’énergie. NFC raccorde deux dispositifs seulement s’ils sont très proches l’un de l’autre (de 0 à 2 cm). Les dispositifs doivent ainsi presque se toucher. Afin de reconnaître l’emplacement où le contact doit avoir lieu, les tags NFC sont marqués sur les produits Schmalz avec un logo correspondant.

Les données d’un produit Schmalz sont transmises au smartphone à l’aide du contact point à point. L’exploitant de l’installation peut à présent analyser les données du smartphone et procéder à des réglages.

Si de nouveaux paramètres sont transmis au produit Schmalz via le smartphone, les nouvelles valeurs des paramètres doivent alors être validées par la commande. La commande conserve toujours la souveraineté des données.

Données visibles

Outre des données statiques, des données dynamiques telles que les données de procédé ou des informations d’erreur sont transmises. Les données réelles sont enregistrées dans une petite mémoire du produit Schmalz et transmises en temps voulu. Les données réelles peuvent être vieilles de quelques minutes ou heures en raison de la capacité de stockage limitée.

Informations statiques :

  • Information sur le dispositif
  • Numéro de série
  • Notice d’utilisation

Données dynamiques :

  • Données de procédé telles que les points de commutation
  • Erreurs dans le texte clair

Paramétrage via NFC

Les produits Schmalz pourront prochainement être paramétrés via le smartphone. D’ici là, tous les paramètres peuvent être définis par le niveau de commande via l’interface IO-Link.

Bien entendu, tous les produits à capacité NFC peuvent être également paramétrés par le biais d’autres médias. Notamment par le biais de la commande, du clavier (directement sur le produit) ou par le biais du Smart Device Interface (SDI) de Schmalz.

Produits Schmalz avec NFC

NFC est une technologie internationale qui se répand de plus en plus. La technologie est utilisée de façon croissante dans les produits Schmalz. Les produits suivants ont actuellement une puce NFC intégrée

Vacuostats et pressostats VSi

  • Vacuostat et pressostat électronique avec ou sans écran
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN
Terminal compact  SCTMi
Efficace

Terminal compact SCTMi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. 85 %
  • Corps en plastique
Générateurs de vide ECBPi
Efficace

Générateurs de vide ECBPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 12 l/min
  • Vide max. 75%

Questions fréquemment posées

Que signifie NFC ?
NFC signifie « Near Field Communication », soit en français : communication en champ proche. Il s'agit d'une norme régissant l'échange de données entre divers appareils sur de courtes distances. L'application la plus connue est le paiement mobile, c'est-à-dire le paiement par téléphone portable.

Comment fonctionne la technologie NFC ?
La technique repose sur la radio-identification RFID. Un récepteur passif (tag NFC) reçoit les informations à lire. Il suffit que l'utilisateur tienne son appareil émetteur (smartphone) au niveau de cette étiquette électronique pour qu'une connexion s'établisse automatiquement et que les informations soient envoyées.

Qu'est-ce qui différencie la technologie NFC d'autres technologies telles que Bluetooth et WLAN ?
La technologie NFC dispose d'une portée beaucoup plus réduite qui ne dépasse pas les quelques centimètres. Un autre trait distinctif réside dans l'établissement de la connexion : alors qu'avec Bluetooth et WLAN, la connexion de deux dispositifs doit être établie manuellement par l'utilisateur, avec NFC, la communication s'effectue automatiquement par la proximité physique de l'émetteur et du récepteur.

Quels sont les avantages de la technologie NFC ?
En raison des distances de transmission courtes, la technologie NFC permet une affectation directe et univoque de l'émetteur et du récepteur. Il n'y a pas de risque de paramétrage erroné d'un appareil avoisinant. Par ailleurs, la technologie NFC ne nécessite pas d'alimentation en courant. L'énergie requise est générée par induction par le smartphone.

A quelle proximité du composant dois-je me trouver pour établir une connexion ?
Les dispositifs se connectent à une distance comprise entre 0 et 2 cm. Veuillez placer le tag NFC de votre smartphone le plus près possible du logo NFC de votre produit Schmalz.

Dois-je installer une appli sur le smartphone ?
Si vous souhaitez lire les données de votre produit Schmalz, aucune application ne doit être installée. Dès que vous avez raccordé votre smartphone au produit Schmalz, un site Internet contenant toutes les informations s’ouvre. Si vous souhaitez paramétrer votre produit par le biais de votre smartphone, une application doit être installée. Cette fonction sera prochainement possible.

Quels dispositifs de Schmalz sont compatibles avec NFC ?
À ce jour, les vacuostats et pressostats de la série VS/VSi ainsi que le Compact Terminal SCTMi sont compatibles avec la technologie NFC. La technologie est introduite successivement dans d'autres produits.

Quelles sont les données transférées ?
Schmalz transmet une multitude d'informations permettant l'identification (p. ex. le numéro de série), le paramétrage (réglages de base et du processus tels que l'unité d'affichage et les points de commutation) et le diagnostic (p. ex. les messages d'erreur) de ses dispositifs.

Quels dispositifs/smartphones sont aujourd’hui compatibles avec NFC ?
Les smartphones suivants sont compatibles avec NFC : BlackBerry, Google Nexus, HTC, Huawei, LG, Motorola, Nokia, Panasonic, Samsung Galaxy, Sony Xperia. L’iPhone 6 a bien une puce NFC mais elle n’est toutefois pas utilisable par des tiers. Pour cette raison, nous proposons actuellement notre application essentiellement pour les smartphones Android.

NFC doit-il être activé sur le smartphone ?
Cela dépend du fabricant. Vous trouvez cette information en règle générale dans vos paramètres de dispositif à proximité des réglages WLAN.

Qui a la souveraineté des données : saisie via la commande ou le NFC ?
Saisie via la commande. Les valeurs des paramètres sont généralement traitées de la même façon. L'exploitant de l’installation peut régler avec la commande via IO-Link si les valeurs transmises par le biais de NFC sont acceptées ou pas.

Où trouver le tag NFC sur mon produit Schmalz et sur mon smartphone ?
La puce NFC est identifiée par un logo sur le produit Schmalz. Selon le fabricant, un symbole peut également être appliqué sur le smartphone. Veuillez vous référer à la notice d’instruction du smartphone pour en savoir plus.

Est-il possible d'écrire ou de seulement lire des données par le biais de NFC ?
Actuellement, il est seulement possible de lire les données du produit Schmalz via NFC. Le paramétrage sera possible sous peu.

A-t-on besoin d'Internet pour commander le NFC ?
Vous avez besoin d'une connexion Internet pour afficher le site Internet. Une application sera bientôt disponible : elle permettra également la représentation hors ligne des contenus.

Le dispositif et le smartphone doivent-ils être accouplés comme chez Bluetooth par exemple ?
Non. De l'énergie est générée en permanence par le smartphone. Si le tag NFC envoie une information, celle-ci est prise en charge et traitée par le smartphone.

NFC a-t-il besoin d'une alimentation électrique dans le composant ? D'où vient l’approvisionnement énergétique ?
Non. L'énergie provient du smartphone et active une bobine dans le contacteur. La bobine induit une tension dans un processeur qui envoie alors ses informations via une antenne.

Est-ce que les mêmes plages de fréquence fonctionnent aux États-Unis ou au Japon ? Le contacteur est-il compatible ?
NFC est une norme internationale. Au Japon, elle est largement répandue au quotidien. Aux États-Unis, comme chez nous, le NFC est en forte croissante. L’AppleWatch est équipé de la technologie NFC et, avec ApplePay, qui fonctionne également avec NFC, le thème suscite un grand intérêt.