Nouveautés produits

25.05.2020

Vider des caisses en toute simplicité

La société Schmalz présente une série de nouvelles solutions pour la tâche complexe qu’est la saisie automatisée dans la caisse : entre autres des kits prêts à être raccordés, lesquels peuvent être installés de manière intuitive, ainsi qu’une nouvelle ventouse qui s’adapte de manière optimale à la pièce grâce à une fine lèvre d’étanchéité. L’ensemble des solutions est idéal pour robots légers et cobots.

03.04.2020

Solutions numériques pour la technique du vide

Les robots légers et les composants pour le vide intelligents sont désormais incontournables dans l’univers de production numérisé et en réseau. Avec une nouvelle solution Bin-Picking, l’utilisation du jumeau numérique ainsi qu’un outil-logiciel pour l’accès centralisé aux composants IO-Link, Schmalz propose quelques innovations pour l’usine intelligente.

07.10.2019

« Les préhenseurs doivent pouvoir tout faire »

Répond aux questions : Kurt Schmalz, associé gérant de la société J. Schmalz GmbH

07.10.2019

Des mains intelligentes pour chaque cobot

Saisir, déplacer, déposer : ces actions sont inimaginables sans le bon préhenseur lors de procédés automatisés. L’expert du vide Schmalz développe pour cette raison des systèmes flexibles et assiste l’utilisateur lors de la sélection et de la configuration des composants adéquats : ceci est un véritable défi car la diversité des modèles augmente sans cesse et les tailles de lots convergent dans le même sens.

24.09.2019

Un préhenseur personnalisé en un simple clic

Bien plus qu'un préhenseur : avec le système SLG, Schmalz a conçu un produit pouvant être configuré facilement et rapidement en ligne avant d’être construit. La fabrication s'appuie sur des imprimantes 3D, optimisant ainsi tout le processus de fabrication. Le préhenseur léger convient pour différentes tâches de manipulation.

20.05.2019

La technique du vide pour l’usine numérique

Afin que l’installation de générateurs de vide et de préhenseurs par le vide électriques ainsi que d’éjecteurs compacts soit envisagée dans les usines intelligentes, ces dispositifs doivent mettre des données numériques relatives à l’énergie et aux processus à disposition en temps réel. Dans ce but, Schmalz intègre des interfaces comme IO-Link, Ethernet ou NFC dans ses composants pour le vide, et crée ainsi la base intelligente pour la fabrication en réseau.

29.03.2019

Petit, performant, électrique : le nouveau générateur de vide ECBPM

Schmalz élargit sa gamme de générateurs de vide électriques. Le nouveau CobotPump ECBPM – le M signifie « mini » – est spécialement conçu pour la manipulation automatisée de petites pièces à l’aide d’une seule ventouse. Généralement, la solution légère et compacte est utilisée sur des robots collaboratifs avec une charge utile jusqu’à trois kilogrammes.

21.02.2019

HMI 2019 : les systèmes compacts, intelligents et collaboratifs de Schmalz

Lors de l’édition 2019 du salon d’exposition de Hanovre, la société J. Schmalz GmbH dévoilera des nouveautés dans le secteur de la génération du vide, de la préhension et de la manipulation intelligente. Les solutions sont synonymes, entre autres, d’une utilisation efficace de l’énergie et de l’automation.

15.06.2018

Nouveaux préhenseurs pour robots coopératifs

Le rapprochement entre êtres humains et robots peut également être observé dans le domaine de la logistique. Pour cette raison, la société J. Schmalz GmbH a développé une solution de préhenseur en mesure de garantir une collaboration fiable entre êtres humains et robots grâce à son design de produit spécifique.

21.04.2017

Le nouveau générateur de vide Schmalz : le vide sans air comprimé

Avec le générateur électrique de vide ECBP, la société J. Schmalz GmbH a développé une nouvelle gamme de générateurs de vide intelligents qui ne nécessitent pas d’air comprimé. Le modèle ECBP dispose d’une interface intégrée de connexion (préhenseur/robot). Il est particulièrement adapté à une utilisation sur des robots de construction légère dans le domaine de la robotique mobile ainsi que pour des tâches de manipulation stationnaires.