Nouveautés de la technique du vide pour l'automation

04/19/2018

Manipulation fiable par le vide de composants électroniques sensibles

La manipulation automatisée de composants électroniques fragiles doit être réalisée rapidement et, dans le même temps, en douceur. Pour cette tâche, le spécialiste du vide Schmalz a développé le préhenseur de composites SCG. Il permet de transporter des pièces en plastique et des circuits imprimés en toute sécurité.

02/21/2018

Une nouvelle ventouse Schmalz optimise la manipulation de tôle

La nouvelle ventouse cloche SAX de Schmalz convient tout spécialement à la manipulation rapide de tôles et d'éléments de carrosserie. Elle s'adapte parfaitement aux différents contours des pièces.

10/05/2017

Quo vadis Schmalz ? Questions et réponses sur le thème de la numérisation

Répond aux questions : Walter Dunkmann, responsable du secteur de l’automation par le vide

10/02/2017

La nouvelle application de Schmalz rend la production plus transparente

Schmalz met pour la première fois à la disposition des utilisateurs une application qui rend la production plus transparente. Cette application permet d’installer, de paramétrer et de commander aisément par smartphone ou tablette les composants pour le vide tels que le vacuostat et pressostat VSi. Elle permet ainsi de diminuer les coûts d’achat, réduit le temps de mise en service et optimise le service des dispositifs.

06/19/2017

Des processus flexibles et transparents à l’heure du numérique

La numérisation agite tout le monde de l’industrie. En effet, elle fait évoluer les processus et les modèles commerciaux, et exige des entreprises de renouveler en partie leurs stratégies, que ce soit pour la collaboration au quotidien, le contact avec les clients, mais surtout pour le développement de produit. Pour Schmalz, spécialiste de l'automation par le vide, la numérisation est à la fois synonyme d’opportunités et de défis. Il suffit de jeter un œil au catalogue de produits pour comprendre comment l’entreprise exploite déjà aujourd’hui ces opportunités. Nombre de solutions de mise en réseau de l’usine sont déjà en œuvre depuis plusieurs années. Schmalz profite ici de ses « connaissances du secteur », c’est-à-dire ses connaissances en matière d'application. L’entreprise n’est pas non plus en reste en ce qui concerne les idées pour de nouveaux modèles commerciaux.

06/01/2017

Du terrain au cloud, sans aucun effort de configuration

La passerelle SICON relie les capteurs et actionneurs compatibles IO-Link de différents constructeurs à des systèmes MES/ERP, et ce peu importe la plateforme. Elle transmet jusque dans le cloud de précieuses données sur les processus de production. La passerelle a été conçue et développée par la société GPS Gesellschaft für Produktionssysteme GmbH. GPS a intégré le groupe Schmalz au début de l’année.

05/22/2017

Le robot portique ouvre de nouvelles perspectives dans le secteur de la transformation du bois

Le toit du nouveau Arch-Tec-Lab de l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) possède une superficie de 2 308 m² et est formé de 48 624 éléments en bois. C’est l’entreprise ERNE AG Holzbau qui a accompli le défi architectural que représentait cette structure voûtée. Pour réaliser cette toiture de très grande précision, l’entreprise suisse a utilisé un robot portique de Güdel ainsi que toute la technique du vide de Schmalz. Le spécialiste du bois prouve ainsi qu’il est possible d’utiliser avec succès des techniques de fabrication modernes pour des matériaux renouvelables. « Sans les robots, nous n’aurions pas pu réaliser ce projet si rapidement », déclare Thomas Wehrle, membre de la direction de Erne.

05/15/2017

Le préhenseur de surface FMHD de Schmalz, facile à entretenir, séduit le secteur de la transformation du bois

Grâce au système de préhension de surface FMHD, Schmalz étend sa gamme de solutions efficaces de vide pour la manipulation totalement automatisée dans le secteur de la transformation du bois. Le préhenseur est robuste et très facile à entretenir. En outre, son réservoir de vide intégré lui permet de consommer particulièrement peu d’énergie.

04/21/2017

Le nouveau générateur de vide Schmalz : le vide sans air comprimé

Avec le générateur électrique de vide ECBP, la société J. Schmalz GmbH a développé une nouvelle gamme de générateurs de vide intelligents qui ne nécessitent pas d’air comprimé. Le modèle ECBP dispose d’une interface intégrée de connexion (préhenseur/robot). Il est particulièrement adapté à une utilisation sur des robots de construction légère dans le domaine de la robotique mobile ainsi que pour des tâches de manipulation stationnaires.

02/22/2017

Tout en délicatesse : manipulation fiable de pièces sensibles

Transporter des marchandises à la surface sensible exige littéralement une main délicate. À cette fin, la société J. Schmalz GmbH a développé une housse spéciale pour ses systèmes de préhension de surface par le vide FXP/FMP. Cet outil permet, par exemple, de transporter du verre très fin soigneusement, sans le griffer. Grâce à la housse de protection fabriquée à partir d’un textile spécial, le système de préhension peut également être utilisé dans des atmosphères stériles.