Petit, performant, électrique : le nouveau générateur de vide ECBPM

Schmalz élargit sa gamme de générateurs de vide électriques. Le nouveau CobotPump ECBPM – le M signifie « mini » – est spécialement conçu pour la manipulation automatisée de petites pièces à l’aide d’une seule ventouse. Généralement, la solution légère et compacte est utilisée sur des robots collaboratifs avec une charge utile jusqu’à trois kilogrammes.

Générateur de vide ECBPM utilisé sur un robot de construction légère.

Comme c’est le cas avec son grand frère, le modèle ECBPi, le vide est généré uniquement avec de l’électricité et sans air comprimé. Ainsi, un câblage conventionnel n’est plus nécessaire, ce que qui simplifie l’utilisation autant dans la robotique mobile que pour les tâches de manipulation stationnaires avec des robots collaboratifs. L’élément principal de la pompe est un moteur extrêmement résistant à l’usure. Il garantit un vide pouvant atteindre 400 millibars et développe une capacité d’aspiration d’un litre par minute. Le petit CobotPump est donc en mesure de générer suffisamment de force d’aspiration pour effectuer de manière fiable des tâches comme le 'Bin-Picking', ce qui signifie la préhension d’objets étanches dans un conteneur. Ce faisant, un dispositif de régulation d’énergie garantit un fonctionnement particulièrement efficace : il interrompt la génération du vide dès qu’une certaine valeur de vide est atteinte et la redémarre seulement lorsque le vide tombe au-dessous d’une valeur minimale définie.

Lors du développement de l’ECBPM, la société Schmalz s’est concentrée sur des dimensions compactes, un poids faible et une mise en service simple. Ainsi, le nouveau composant pour le vide mesure seulement 63 millimètres de diamètre et 56 millimètres de hauteur. Il peut donc être intégré sans problème dans des installations situées dans espaces exigus. Grâce à la plaque d’adaptation pour la bride et une interface électrique centrale avec connecteur M8, l’ECBPM peut être installé rapidement et être commandé directement selon le principe « Plug&Produce » (brancher et produire).

Téléchargement

Texte et image