Impegno sociale

La parola "sociale" descrive la convivenza regolata delle persone in una società. Si crea una buona coesistenza dove gli individui, le organizzazioni e le aziende sono attivamente coinvolti e investono le loro energie nella comunità. Concretamente, ciò significa creare libertà per i propri dipendenti e fornire loro il miglior supporto possibile in tutti gli ambiti della vita. L'impegno verso i giovani e le loro opportunità future e l'educazione. E non perdere di vista i deboli. Questo è il modo in cui Schmalz la vede ed è quindi coinvolta in molti modi diversi.


Più i dipendenti sono soddisfatti, migliori e più produttivi. Questo spiega perché Schmalz fa così tanto per il benessere dei suoi dipendenti sia durante l'orario di lavoro che al di fuori di esso. Perché collaboratori motivati, impegnati e qualificati sono la spina dorsale del successo di Schmalz.

Per questo motivo Schmalz sostiene i suoi collaboratori in tutti i settori della vita - i vantaggi vanno ben oltre la semplice retribuzione. Soprattutto, la flessibilità dei dipendenti è importante: Con i servizi offerti, essi creano la libertà necessaria per bilanciare perfettamente la loro vita professionale e privata.


Ottenere di più insieme: la SGM Stadt Dornstetten-Glatten

Le quattro squadre di calcio Glatten, Dornstetten, Aach e Hallwangen hanno affrontato la stessa sfida: mancavano i giovani talenti per le squadre giovanili. Così i quattro comitati giovanili hanno deciso di formare i loro D- to A-youth in club nella città SGM di Dornstetten-Glatten.

Il concetto del pool di gioco ci ha convinto fin dall'inizio. Dopo tutto, i club svolgono un ruolo chiave nel trasmettere ai bambini e ai giovani valori come la disciplina, la determinazione, lo spirito di squadra e il rispetto. Poiché Schmalz è impegnata da molti anni nella regione intorno alla sede centrale di Glatten, l'azienda e soprattutto i bambini e i giovani, c'erano tutte le condizioni per una partnership di successo.

Oggi il nostro sostegno va ben oltre la sponsorizzazione di maglie: i giovani della SGM sono ospiti abituali di Schmalz, ad esempio per l'allenamento dei candidati, per la giornata di informazione sulla carriera o per le entusiasmanti presentazioni degli atleti. Ogni anno presentiamo la "Squadra dell'anno" con il premio Schmalz.

Ulteriori informazioni su SGM Stadt Dornstetten-Glatten


Porre le basi per i futuri lavoratori qualificati: l'iniziativa di formazione

[Translate to Italiano:] Chi cerca un posto di formazione come studente speciale nel distretto di Freudenstadt ha difficoltà a trovare un posto di formazione. L'offerta è scarsa, le prospettive di carriera tutt'altro che rosee. Per questo motivo, nel 2007 è stata fondata l'iniziativa di formazione di Freudenstadt. Nel giro di tre anni, addestra i giovani a diventare metallurgici di precisione. Schmalz è stato uno dei promotori dell'iniziativa.

L'iniziativa mira a integrare i giovani nel mondo professionale e nella società, a insegnare loro le competenze sociali e a sostenerli attivamente nel loro sviluppo personale. La formazione è accompagnata da un insegnamento di sostegno e di recupero, che è appositamente studiato per il gruppo target di alunni con bisogni speciali.

I successi dell'iniziativa di formazione parlano da soli: ad oggi, più di 100 metalmeccanici sono stati formati e il 90% ha ancora un impiego a tempo indeterminato. Nell'ambito del concorso nazionale "365 punti di riferimento nella Terra delle Idee", l'iniziativa di formazione ha ricevuto il premio "Punto di riferimento selezionato".

Per saperne di più sull'iniziativa di formazione


Impegno internazionale di Schmalz

Le filiali Schmalz all'estero sostengono anche importanti attività e istituzioni:

Schmalz India

Circa 25 ragazze e ragazzi della nona e decima classe imparano le basi della pneumatica in un corso settimanale. Schmalz India fornisce materiale didattico e prodotti per questo scopo.

Schmalz India

Schmalz India sostiene le lezioni settimanali di tedesco per circa 130 bambini dalla scuola materna alla 6° elementare.

Schmalz USA

Schmalz USA sostiene regolarmente varie istituzioni locali con donazioni di denaro e beni, tra cui la Food Bank of Central & Eastern North Carolina, che si occupa di bambini e adulti affamati.

Schmalz Italia

Schmalz Italia ha sponsorizzato nuove maglie per la squadra giovanile di basket della Scuola Basket Ticino.