Legno

Per superficie varie e condizioni di utilizzo difficili

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

L’industria del legno si occupa delle attività economiche legate alla lavorazione del legno. Il legno viene utilizzate nelle forme più disparate: come materiale da costruzione per interni ed esterni, per i mobili o come pannelli, solo per citare alcune esempi. Altrettanto varie solo le aziende del settore che si occupano della lavorazione ed anche i requisiti.

La lavorazione della materia prima legno permette di realizzare diversi componenti: dal legname tagliato con superficie grezza ai pannelli fino agli elementi per i mobili e gli armadietti. Negli impianti di produzione artigianali e industriali i componenti in legno vengono spesso movimentati con sollevatori a vuoto o sistemi di presa speciali automatizzati; per la lavorazione delle superfici i pannelli di legno vengono fissati ai centri di lavorazione CNC per mezzo della tecnica di bloccaggio a vuoto. Schmalz offre la tecnica del vuoto per tutti i tipi di applicazioni.

Sistemi per il vuoto versatili per i processi automatizzati
Tecnica del vuoto per i processi manuali
Tecnica del vuoto per il bloccaggio

Tecnica del vuoto nella pratica

Schlauchheber JumboErgo bei der Beladung von einer CNC Maschine

Sollevatore a vuoto JumboErgo per il carico efficiente di centri di lavorazione a CNC

Sapere più
Schlauchheber JumboErgo bei der Handhabung von Türrohlingen

Sollevatore a vuoto JumboErgo per il carico efficiente di centri di lavorazione a CNC

Sapere più
Vakuum-Saugspinne bei der Handhabung von langen Holzbalken

Ragno di presa a vuoto SSP per la movimentazione delle travi di legno lunghe

Sapere più

Tubo di sollevamento a vuoto JumboErgo per il carico e lo scarico di centri di lavorazione del legno a CNC

Sapere più

Il sollevatore a vuoto JumboErgo semplifica il carico di un centro di lavorazione a CNC con pannelli di legno di formato grande

Sapere più

Ragno di presa a vuoto SSP in una linea di produzione di pannelli di legno

Sapere più