Tecnologia del vuoto per il settore della logistica

Soluzione per la movimentazione flessibile per la logistica interna e la distribuzione

Contatto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Stati Uniti d'America

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Biglietto da visita

La logistica è una dei settori in crescita costante a livello mondiale. Gli esperti affermano inoltre che questo settore continuerà a crescere anche in futuro. Le cause per il continuo successo economico della logistica sono da ricercare nella globalizzazione, nel commercio online, ma anche nello sviluppo della logistica aeroportuale dovuto alla crescita del flusso dei passeggeri.

Di conseguenza le sfide per il settore sono varie e complesse e naturalmente interessano sia la movimentazione che la tecnologia per il vuoto: Merci di dimensioni, pesi e posizioni diverse devono essere prelevate singolarmente o a strati per poter poi essere trasportate. Alcuni prodotti sono estremamente porosi, altri invece si deformano durante la movimentazione. Le superfici possono essere coperte da nastri o reggiature. Inoltre c’è il fattore tempo che rappresenta una costante per tutte le aziende del settore.

Schmalz sviluppa componenti per il vuoto e sistemi di movimentazione personalizzati per campi di applicazioni diversi per il settore della logistica. In questo modo i clienti possono migliorare la loro produttività e migliorare la sicurezza e l’ergonomia nel posto di lavoro. Le soluzione di Schmalz possono essere impiegate per esempio nei centri di distribuzione così come nella logistica postale e aeroportuale.

La tecnica del vuoto nella logistica

Tecnica del vuoto nella pratica

Sollevatore tubo per sacchi

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex per la movimentazione rapida di sacchi in un centro logistico

Sapere più
Sistema di presa per lattine

Il sistema di presa per strati SPZ con schiuma combinata consente la movimentazione a strati di lattine

Sapere più
Componenti per sacchi

Ventosa per sacchi SG Schmalz per la movimentazione di sacchi

Sapere più
Sistema di presa per strati di prodotto

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C per la pallettizzazione e la depallettizzazione di strati di prodotti

Sapere più
Sistema di presa per cartoni

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C per movimentare una vasta gamma di prodotti

Sapere più
Sistema di presa per vasetti di vetro

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ per la pallettizzazione e la depallettizzazione di strati diversi di prodotto

Sapere più