The vacuum tube lifter JumboErgo with two quadruple suction cups provides correspondingly flexible loading and unloading of the CNC machine tool with universal boards.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Il sollevatore a vuoto JumboErgo semplifica il carico di un centro di lavorazione a CNC con pannelli di legno di formato grande

Tipo di manipolazione Manipolazione manuale
Settore Legno
Pezzo Pannelli di legno
Prodotto Sollevatori a vuoto e sistemi gru, Sollevatore tubo, JumboErgo
Numero video 114

Per regolare in modo ottimale il carico dei centri di lavorazione a CNC, il costruttore di impalcature decise di acquistare un sistema di manipolazione con il vuoto di Schmalz. Con il dispositivo di sollevamento a vuoto di Schmalz, vengono manipolati grandi pannelli di legno in modo ergonomico ed efficiente.

Il sollevatore a vuoto JumboErgo è dotato di una ventosa quadrupla in grado di afferrare in modo sicuro i pannelli di legno di formato grande. Grazie alla traversa a regolazione continua, le ventose possono essere adeguate anche ai pezzi più piccoli. Con il sollevatore a vuoto, il processo di tenuta e sollevamento viene svolto esclusivamente mediante il vuoto. L'abbassamento e il sollevamento del carico vengono regolati mediante la manopola ergonomica, simile all'acceleratore di una moto.

Sollevatore di tubo a vuoto Jumbo