The vacuum layer gripping system SPZ-M-C generates a local and a global vacuum, as well as mechanical clamping forces, to achieve the necessary holding force. The suction area is equipped with suction pads to provide the local vacuum, which is applied to the corresponding surface of the workpiece.


More information on www.schmalz.com/spz

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C per la movimentazione di strati di prodotto

Tipo di manipolazione Manipolazione automatizzata
Settore Logistica
Pezzo Bottiglie, Scatole di cartone, Lattine
Prodotto Tecnica del vuoto per la automazione, Sistema di presa, Sistemi di presa per strati SPZ
Numero video 136

Il sistema di presa a vuoto per strati di Schmalz viene impiegato per automatizzare la pallettizzazione e la depallettizzazione di strati diversi di prodotto.

Il sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C genera un vuoto locale e globale nonché forze di bloccaggio meccaniche per realizzare la forza di presa necessaria. La superficie di aspirazione equipaggiata con le ventose garantisce il vuoto locale agendo sulla corrispondente superficie dei pezzi. Grazie alle valvole idrauliche integrate si possono aspirare anche le sagome per strati lacunose, rendendo immediatamente a tenuta le ventose non occupate. Il concetto tappeto brevettato rende ermetico l'intero strato di prodotto verso l'esterno. Il vuoto globale che ne deriva garantisce una maggiore sicurezza durante il processo di movimentazione. Mediante un bloccaggio meccanico vengono realizzate forze di presa supplementari. Questo sistema è quindi ideale per diversi strati di prodotto, anche in caso di sagome per strati lacunose e, grazie alla combinazione intelligente di diverse forze di presa, può automatizzare il complesso processo e renderlo più efficiente.

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ