The layer gripping system consists of modularly connected large-area grippers and can be adjusted to the individual layer size. The suction area is equipped with individual vacuum suction cups. A mechanical clamp provides additional security during the entire handling process. The patented curtain concept creates a global vacuum chamber, which allows extremely strong holding force to be reached.


More information on www.schmalz.com/spz

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C per la pallettizzazione e la depallettizzazione di strati di prodotti

Tipo di manipolazione Manipolazione automatizzata
Settore Imballaggio, Logistica
Pezzo Prodotti in pellicola termoretraibile, Bottiglie, Strati di prodotto, Scatole di cartone, Lattine
Prodotto Tecnica del vuoto per la automazione, Sistema di presa, Sistemi di presa per strati SPZ
Numero video 128

Con il sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M è possibile caricare e scaricare interi strati di prodotti su pallet.

Il sistema di presa a vuoto per strati è composto da gripper per superfici bloccati in modo modulare che consentono l'adeguamento alla misura degli strati. La superficie di aspirazione è provvista di singole ventose a vuoto. Un bloccaggio meccanico garantisce una maggiore sicurezza durante l'intero processo di movimentazione. Il concetto tappeto brevettato consente di generare una camera a vuoto globale, garantendo le massime forze di tenuta.

Con il sistema di presa a vuoto per strati si possono movimentare senza problemi strati intermedi, pallet vuoti e strati con e senza sfalsatura.

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ