Automated palletising and depalletising different product layers is no problem for the SPZ-M-C vacuum layer gripping system. The SPZ-M-C layer gripping system consists of modular, locked large-area grippers so that the layer gripper can be adjusted individually to the layer size. A mechanical clamp ensures the stability of the product layer.


More information on www.schmalz.com/spz

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C per movimentare una vasta gamma di prodotti

Tipo di manipolazione Manipolazione automatizzata
Settore Imballaggio, Logistica
Pezzo Prodotti in pellicola termoretraibile, Scatole di cartone
Prodotto Tecnica del vuoto per la automazione, Sistema di presa, Sistemi di presa per strati SPZ
Numero video 081

Nei processi logistici devono essere pallettizzati e depallettizzati prodotti dalle misure più disparate. Per questo difficile compito di manipolazione è adatto il sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C di Schmalz.

La pallettizzazione e la depallettizzazione automatica di diversi strati di prodotti non sono un problema per il sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C. Il sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C è composto da gripper bloccati in modo modulare che ne consentono l'adeguamento alla misura degli strati. Un bloccaggio meccanico garantisce la stabilità necessaria dello strato di prodotti. Grazie al concetto brevettato di tendina, il sistema di presa a vuoto per strati SPZ-M-C genera una forza di presa supplementare mediante una camera a vuoto globale. Perciò si possono movimentare anche gli strati di prodotti che prima dovevano essere spostati manualmente.

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ