The layer gripping system SPZ can transport complete layers of 90 cans. The system is not bound to a particular can size, meaning that even entire layers of cans with different weights ranging from 16 kg to 34 kg do not represent a problem for the layer gripping system.


More information on www.schmalz.com/spz

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ per la movimentazione automatizzata di strati di lattine

Tipo di manipolazione Manipolazione automatizzata
Settore Imballaggio, Logistica
Pezzo Lattine
Prodotto Tecnica del vuoto per la automazione, Sistema di presa, Sistemi di presa per strati SPZ
Numero video 070

L'acquisto di un sistema di presa a vuoto per strati di Schmalz è stato deciso per realizzare il processo logistico del trasporto di strati di lattine all'interno del processo di imballaggio.

Il sistema di presa a vuoto per strati SPZ trasporta strati completi, composti da 90 lattine. La misura delle lattine è irrilevante poiché i diversi strati di lattine con pesi complessivi da 16 kg a 34 kg non rappresentano un problema per il sistema di presa. La schiuma di tenuta brevettata evita le perdite anche nelle lattine con nastro continuo e realizza grandi forze di presa.

Sistema di presa a vuoto per strati SPZ