The Vacuum area gripping system FMC is especially suited for palletizing cardboard boxes. The area gripping system is equipped with a sealing foam, which allows cardboard boxes of different sizes to be lifted quickly and easily from undefined positions.


More information on www.schmalz.com/fmc

Sistemi di presa a vuoto per superfici FMC per il prelievo in fila dei pezzi, dalla rulliera alla pallettizzazione

Tipo di manipolazione Manipolazione automatizzata
Settore Imballaggio, Logistica
Pezzo Scatole di cartone
Prodotto Tecnica del vuoto per la automazione, Sistema di presa
Numero video 125

Finora un dipendente sollevava manualmente i cartoni da 10 kg dal nastro traportatore e li depositava su un pallet. Il conseguente affaticamento fisico e i tempi di ciclo lunghi richiedevano un miglioramento del processo. In questo caso la soluzione è stata fornita dal sistema di presa a vuoto di Schmalz.

Il sistema di presa a vuoto ad area FMC è particolarmente adatto per la pallettizzazione di cartonaggi. Il sistema di presa a vuoto ad area è dotato di una schiuma di tenuta che consente di prendere in modo semplice e veloce cartonaggi di diverse misure da posizioni indefinite.

L'altezza limitata dei locali dello stabilimento di produzione impedisce l'installazione di un portale usuale. Il gripper è stato trasformato per la presa laterale, al fine di ridurre i costi di investimento.

Grazie al sistema di presa ad area di Schmalz, è stato possibile automatizzare completamente il processo, aumentando notevolmente la quantità da movimentare fino a 25 cartonaggi al minuto.

Sistema di presa a vuoto su superfici FXP/FMP