To handle the tiles in layers, a vacuum area gripping system with five FMC-SW large-area vacuum grippers combined with an industrial robot, is used. The use of the gripping system allows multiple tiles to be lifted simultaneously and positioned in layers.


More information on www.schmalz.com/fxp-fmp

Sistemi di presa a vuoto per superfici FMC per la movimentazione controllata di piastrelle

Tipo di manipolazione Manipolazione automatizzata
Settore Logistica
Pezzo Altri prodotti
Prodotto Tecnica del vuoto per la automazione, Componenti, Sistemi di presa ad area FMP
Numero video 067

Per la movimentazione a strati di piastrelle, si può utilizzare un sistema di presa a vuoto su superfici FMC-SW in abbinamento a un robot industriale. L'impiego del sistema di presa consente di sollevare più piastrelle contemporaneamente e spostarle a strati. L'elemento di tenuta, che collega il pezzo e il sistema di presa, è costituito da una schiuma che protegge i pezzi impedendone il danneggiamento. L'installazione del nuovo sistema di presa a vuoto per superfici consente oggi di movimentare le piastrelle in modo sicuro e delicato, senza bisogno di un ulteriore controllo del processo.

Sistema di presa a vuoto su superfici FXP/FMP