Glossario

C
Campo pressione di comando

Il campo pressione di comando indica il campo tra la più bassa e la più alta pressione di comando ammessa.

Capacità di aspirazione

La capacità di aspirazione indica la potenza di aspirazione di un produttore di vuoto.

Capacità di aspirazione

La capacità di aspirazione indica la potenza di aspirazione di un produttore di vuoto.

Coefficiente di attrito

Il coefficiente di attritoμ definisce il rapporto tra la forza di attrito e la forza normale (pressione di contatto tra la ventosa e il pezzo).

Corsa ventosa

La corsa ventosa indica l'effetto di sollevamento che si genera nella ventosa durante il processo di aspirazione.

D
Durezza Shore

La durezza Shore indica la durezza degli elastomeri e dei materiali sintetici.

E
Effetto Venturi

L'effetto Venturi descrive la correlazione tra pressione dinamica e statica dell'aria che scorre in un tubo.

Evento di carico

L'evento di carico indica il compito di movimentazione, ovvero il processo di movimentazione di un pezzo.

F
Forza di presa

La forza di presa definisce la forza che può essere applicata da una ventosa per la presa di un pezzo.

Forza normale

La forza normale indica la componente di forza che agisce verticale rispetto a una superficie.

Forza trasversale

La forza trasversale definisce la forza che agisce tangenzialmente a una superficie che può trasferire la forza d'attrito tra la ventosa e il pezzo. La forza trasversale viene indicata in Newton [N].

Funzione di regolazione dell’aria

La funzione di regolazione dell'aria indica la capacità di un eiettore di risparmiare aria compressa durante il processo di movimentazione.

I
IO-Link

IO-Link è un sistema di comunicazione

Isteresi

L'isteresi indica una differenza di pressione tra due punti d'intervento, definendo così lo stato del segnale di uscita.

L
Litro normale

Il litro normale è lo stato del gas che riempie un litro a 20°C e 1.013 bar (stato normale).

N
NC: Posizione di riposo

La posizione di riposo NC in stato non azionata come "chiusa" (Normally Closed).

NO: Posizione di riposo

La posizione di riposo NO di una valvola in stato non azionata come "aperta" (Normally Open).

P
Perdita

Per perdita si intende un punto non a tenuta all'interno del sistema per il vuoto.

Portata nominale

La portata nominale indica la portata massima per un determinato diametro (diametro nominale).

Portata volumetrica

La portata volumetrica indica un determinato volume di un fluido che si muove attraverso una sezione in una determinata unità di tempo.

Posizione di riposo valvola

Vedi NC-/NO-Posizione di riposo valvola

Potenza di aspirazione

Vedi Capacità di aspirazione

Pressione ambiente (pressione atmosferica)

La pressione ambiente indica la pressione idrostatica presente in un punto a scelta. Si parla anche di pressione atmosferica.

Pressione assoluta

La pressione assoluta si riferisce allo zero assoluto, ovvero allo spazio assolutamente privo di molecole.

Pressione di riferimento

La pressione di riferimento indica la pressione a cui si riferisce un sensore. I vacuostati possiedono, ad esempio, un attacco per la pressione di riferimento.

Pressione normale

La pressione normale indica la pressione atmosferica in condi zioni normali.

Pressione relativa

La pressione relativa indica il valore di pressione riferito alla pressione ambiente.

Principio di Bernoulli

Il principio Bernoulli descrive il fenomeno per cui in un fluido.

Punto di rallentamento

Il punto di commutazione indica un punto in cui un interruttore modifica lo stato del suo segnale di uscita.

R
Raggio di curvatura minimo

Il raggio di curvatura minimo indica il raggio minore che può essere afferrato in modo sicuro con una ventosa.

Resistenza all'abrasione

La resistenza all'abrasione indica la resistenza delle ventose (parte in elastomero) alle sollecitazioni meccaniche, in particolare all'abrasione.

Resistenza di flusso

La resistenza di flusso indica una sezione di flusso ridotta in una tubazione con il vuoto.

S
Sicurezza sovrappressione

La sicurezza sovrappressione indica la pressione massima a cui può essere soggetto un corpo (ad esempio serbatoio o filtro per vuoto.

Sistema centrale con il vuoto

Un sistema centrale con il vuoto indica un sistema in cui la produzione di vuoto avviene in modo centrale per tutte le ventose.

Sistema di produzione di vuoto decentrato

In un sistema di produzione di vuoto decentrato, il vuoto viene prodotto in modo decentrato, ovvero direttamente su ogni ventosa per il vuoto.

Sistemi di bloccaggio

I sistemi di bloccaggio vengono utilizzati nelle macchine CNC. Attraverso il vuoto, i pezzi sono fissati saldamente ai sistemi di serraggio.

Sistemi di movimentazione

Soluzioni per la movimentazione manuale e automatica con il vuoto.

T
Tecnologia NFC

La tecnologia NFC consente la comunicazione senza contatto

Temperatura del pezzo

La temperatura del pezzo indica la temperatura di un pezzo da movimentare. La temperatura è importante ai fini della scelta del materiale della ventosa più idoneo.

Temperatura d’intervento

La temperatura d'intervento definisce il campo di temperatura in cui può essere impiegato o messo in esercizio un prodotto.

Temperatura normale

La temperatura normale indica la temperatura in condizioni normali. Nel catalogo Schmalz i valori si riferiscono a una temperatura di 20 °C.

Tempo di ciclo

Il tempo di ciclo indica il tempo che intercorre fino al completamento di un processo di movimentazione che si ripete.

Tempo di evacuazione

Il tempo di recupero è il lasso di tempo in cui un prodotto non viene impiegato, per cui non è soggetto a sollecitazioni elevate, quindi recupera.

Tempo di recupero

Il tempo di recupero è il lasso di tempo in cui un prodotto non viene impiegato, per cui non è soggetto a sollecitazioni elevate, quindi recupera.

Tempo di ventilazione

Il tempo di ventilazione è il tempo necessario per eliminare il vuoto in un sistema.

U
Uscita di commutazione NPN

L'uscita di commutazione NPN è la configurazione di un'uscita di commutazione dove l'utenza è collegata fissa al polo positivo della sorgente della tensione di alimentazione.

Uscita di commutazione PNP

L'uscita di commutazione NPN è la configurazione di un'uscita di commutazione dove l'utenza è collegata fissa alla massa della sorgente della tensione di alimentazione.

V
Valvola di esclusione

La valvola di esclusione indica una valvola che controlla autonomamente la portata volumentrica.

Valvola di inversione

Una valvola di inversione indica la valvola commutatrice di una soffiante.

Volume interno

Il volume interno indica il volume di un corpo che deve essere evacuato durante un procedimento di aspirazione.

Vuoto

Con i termini "vuoto" o "depressione" in generale si fa riferimento ad un campo di pressione inferiore alla pressione ambiente.

Vuoto alto

Il vuoto alto indica il campo di vuoto in cui è presente una pressione assoluta da 10-7 mbar a 10-3 mbar.

Vuoto basso

Il vuoto basso indica il campo di vuoto in cui è presente una pressione assoluta da 1 mbar alla pressione ambiente (1.013 mbar).

Vuoto medio

Il vuoto medio indica il campo di vuoto in cui è presente una pressione assoluta da 0,001 mbar a 1 mbar.