Comunicati stampa

Nella nostra sezione dedicata alla stampa sono disponibili informazioni aggiornate sui nostri prodotti e sulla nostra azienda. Insieme ai comunicati stampa sono disponibili per il download immagini ad alta risoluzione.

Per richieste giornalistiche e interviste rivolgersi al nostro team dedicato.

18.03.2020

Tutto in ordine grazie al sistema catena di traino V-Chain

Schmalz amplia la sua gamma di prodotti per il braccio piatto della gru e riduce nettamente l’ingombro del suo sistema. Il nuovo V-Chain raccoglie in un’unica catena di traino l’intero gruppo dei tubi flessibili per l’alimentazione del vuoto. I tubi flessibili sospesi fanno parte del passato e così anche i carrelli elevatori a forca possono passare senza problemi sotto al braccio della gru.

09.03.2020

In caso di carico, ergonomia: sistema di movimentazione con il vuoto per il settore della logistica

Ormai un cliente su tre acquista online più volte alla settimana. Rispetto all’anno precedente, il 2019 ha fatto registrare un incremento del commercio online pari a oltre l’11%. Questi sono i risultati ufficiali presentati dallo studio sul e-commerce condotto dal Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V. (bevh) (Associazione federale per l’e-commerce e il commercio per corrispondenza. Questa evoluzione spinge produttori, rivenditori e fornitori di servizi logistici a ottimizzare i propri processi. Per poter diventare più efficienti e più...

24.02.2020

Schmalz: nuova filiale in Austria

Schmalz espande la sua rete internazionale e fonda una nuova filiale in Austria. La sede della filiale è a Linz. Il team austriaco è già pronto a fornire i propri servizi di consulenza rapida e competente ai clienti della regione sui temi automatizzazione con il vuoto, tecnologia del vuoto per i robot, movimentazione ergonomica e sistemi gru per i dispositivo di sollevamento a vuoto.

18.02.2020

SDI-USB: accesso diretto ai dispositivi IO-Link

Schmalz ha sviluppato una soluzione che permette di accedere ai componenti per il vuoto con interfaccia IO-Link direttamente dal computer. In questo modo non è più necessario stabilire una connessione con il controllo sovraordinato. IO-Link-Master SDI-USB è disponibile da subito.

31.01.2020

Schmalz alla fiera Holz-Handwerk 2020: visualizzare i segnali del blocco di aspirazione direttamente dallo smartphone

All’evento Holz-Handwerk 2020 (dal 18 al 21 marzo a Norimberga, Germania), Schmalz presenterà le sue soluzioni efficienti di bloccaggio e sollevamento per la lavorazione del legno. Tra le novità che saranno presentate allo stand 308, padiglione 10.0, vale la pena di menzionare i blocchi di aspirazione di nuova generazione con tecnologia NFC.

13.12.2019

Schmalz alla LogiMAT 2020: semplifichiamo il sollevamento

I temi della LogiMAT del 2020 (dal 10 al 12 marzo) saranno “Visioni - Innovazioni - Soluzioni”, e naturalmente Schmalz sarà puntualmente presente: accanto ai suoi sistemi di movimentazione specifici per i diversi campi di applicazione, lo specialista del vuoto fornirà impulsi decisivi in direzione digitalizzazione della tecnica di sollevamento. Nel padiglione 7, stand C05, i professionisti del settore potranno ammirare non solo le soluzioni manuali e automatiche per la logistica delle merci, ma anche sistemi completi per la fabbrica digitale.

11.11.2019

In sicurezza verso l’incisione

Per poter separare i circuiti stampati, questi vengono prima di tutto incisi, e le protuberanze e i contorni vengono fresati. Per eseguire queste operazioni, l’azienda LHMT GmbH sviluppa e realizza macchine utensili speciali che permettono di eseguire in modo completamente automatizzato incisioni, fresature, caricamento e scaricamento delle schede sensibili. Per la movimentazione sicura e delicata delle schede, l'azienda LHMT si è rivolta a J. Schmalz GmbH, che, anche grazie alle sue nuove ventose NBR-ESD, è in grado di realizzare soluzioni di...

05.11.2019

Flessibile e resistente

Con le nuove aste a molla FST-LOCK-HD Schmalz presenta una soluzione per la movimentazione delicata e veloce di pezzi 3D curvi e flessibili. Le aste a molla presentano un mozzo mobile in modo uniforme e sono compatibili con il programma di supporto per i tooling HT. Queste caratteristiche le rendono estremamente versatili.

18.10.2019

Schmalz alla Productronica: soluzioni di automazione intelligenti per la produzione elettronica

Nell’ambito della Productronica 2019, la fiera mondiale per lo sviluppo e la produzione dell’industria elettronica (dal 12 al 15 novembre, Monaco di Baviera), lo specialista del vuoto Schmalz presenterà numerose soluzioni per la movimentazione automatizzata di componenti elettronici sensibili. Nel padiglione B3, stand 560 i visitatori potranno ammirare i sistemi di presa in azione e come riescono a proteggere dalle scariche elettrostatiche i componenti elettronici.

16.10.2019

Ventosa con ampio spettro di prestazioni

Schmalz ha sviluppato una nuova soluzione per la movimentazione di pezzi piatti. Grazie alla sua ampia gamma di materiali, la ventosa a vuoto SUF può essere impiegata virtualmente per qualsiasi tipo di applicazione.