Sollevatore a vuoto Jumbo Low-Stack: prelievo delle merci da casse profonde

Il punto di forza di Jumbo Low-Stack di J. Schmalz GmbH è la capacità di prelevare in modo ergonomico scatole di cartone, articoli di metallo o scacchi da pallet che si trovano sul pavimento. Questa soluzione per la movimentazione che permette anche di prelevare la merce da contenitori di trasporto profondi come i bancali a gabbia, si basa sul sistema modulare del sollevatore tubo a vuoto JumboErgo Sprint. Ha una portata di 80 kg con pezzi ermetici.

Jumbo Low-Stack permette il sollevamento e l'abbassamento di sacchi dal pavimento mantenendo una postura eretta.

Con Jumbo Low-Stack Schmalz ha sviluppato una soluzione con cui l’operatore può sollevare e abbassare le merci in punti bassi mantenendo una postura eretta. Una caratteristica particolare è rappresentata dal nuovo concetto di comando: il dipendente comanda il movimento di abbassamento e sollevamento ruotando l’impugnatura verticale che trasferisce così il movimento della mano. In questo modo l’operatore ha il controllo completo dell’operazione. Inoltre, Schmalz ha dotato Jumbo Low-Stack di una nuova funzione di soffiaggio che elimina il vuoto residuo tra la pinza di presa e il pezzo. L’operatore può distaccare il pezzo dalla ventosa senza ulteriore sforzo.

Per garantire una presa sicura dei vari pezzi, vengono messi a disposizioni diversi tipi di ventose.  Grazie all’adattatore per cambio rapido, le ventose possono essere adattate in base alle applicazioni specifiche: ventose doppie, ventose tonde o ventose quadruple - a seconda delle dimensioni e della stabilità del pezzo, Schmalz è in grado di offrire la soluzione ideale.

Caratteristico della linea Jumbo è il suo tubo di sollevamento flessibile che si ritrae e si estende per il sollevamento e l'abbassamento del carico. Per Jumbo Low-Stack Schmalz ha sviluppato un’unità di sollevamento variabile. La corsa è nell’ordine di 1.400 fino a 800 mm con passo di avanzamento di 100 mm. In questo modo l’operatore può adattare la nuova soluzione per la movimentazione in base al tipo di applicazione.

Jumbo Low-Stack completa l’attuale programma di sollevatore tubo a vuoto i cui modelli permettono il sollevamento e la movimentazione ergonomica, frequente e veloce dei pezzi per il caricamento macchina e nel reparto spedizioni e imballaggio. L’unità di sollevamento e comando, la ventosa e il generatore di vuoto possono essere configurati in base alle esigenze del cliente.

Scarico

Testo e immagine