Economia

Per Schmalz, un impegno di carattere sociale ed economico al di sopra della media concorda pienamente con chiari obiettivi economici. La convenienza in termini finanziari è pertanto un criterio decisionale centrale. Tuttavia, mentre altrove si richiede un ammortamento entro il trimestre successivo, Schmalz progetta e calcola a lungo termine e, quindi, in modo sostenibile.

Tradizione e autonomia

In qualità di azienda tradizionale a conduzione familiare, Schmalz è guidata già in terza generazione dai rispettivi proprietari. Con lo sviluppo costante di nuovi settori di attività, Schmalz dà prova da oltre 100 anni di grande versatilità sul mercato. L'ampia autodeterminazione e autonomia sono rese possibili da una solida redditività e piena utilizzazione di capitale proprio.

Fornitori e partner

Con i rispettivi fornitori e partner Schmalz punta a una collaborazione basata sulla fiducia: i fornitori importanti hanno accesso diretto al sistema di immagazzinaggio, fattore che consente un'organizzazione ottimale dei rifornimenti. Al contempo, i fornitori sono al corrente del fabbisogno e possono regolare al riguardo la rispettiva produzione. Per ridurre al minimo i percorsi di trasporto si ricorre preferibilmente a fornitori regionali. La spedizione di ordini cliente viene eseguita da Schmalz con l'avvallo di offerte che non hanno alcun impatto sul clima.

Valore aggiunto e miglioramento costante

Nel 2009, con l'introduzione del sistema di valore aggiunto di Schmalz sono state poste le basi per la realizzazione di processi efficienti. L'obiettivo centrale è l'eliminazione di attività prive di valore aggiunto. Una componente importante del sistema di valore aggiunto di Schmalz è rappresentata dal settore aziendale delle proposte. Tutti i dipendenti hanno la possibilità, con le loro proposte, di contribuire attivamente al miglioramento di prodotti e cicli operativi.