I sollevatori a vuoto garantiscono un ambiente di lavoro ergonomico. Contribuiscono a evitare i danni dovuti al sollevamento e allo spostamento di carichi pesanti. Schmalz offre sollevatori a vuoto con un sistema gru perfettamente accordato con componenti in alluminio. Anche come soluzione stand-alone, potete sfruttare i numerosi vantaggi dei moderni sistemi gru. Il sistema gru ha quindi un funzionamento particolarmente dolce e garantisce un lavoro ergonomico.
Schmalz offre la tecnica di movimentazione per i compiti di sollevamento manuali in numerosi settori.
Sollevatori per vari settori industriali
Funzione e selezione di sollevatori a vuoto
Guarda i nostri sollevatori a vuoto in processi reali.
„Ci impegniamo a garantire l'ergonomia del posto di lavoro.“
CON I SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE DI SCHMALZ:
I nostri sollevatori tubo servono a supportare in modo efficace le operazioni di movimentazione manuale. Il sollevatore tubo Jumbo è un supporto ideale per il caricamento dei macchinari e per i reparti di spedizione e confezionamento. È in grado di movimentare carichi, ad esempio cartoni, sacchi o pannelli di legno fino a 300 kg – velocemente, accuratamente e in modo ergonomico.
20 tonnellate
possono essere movimentate in un solo turno da VacuMaster durante il caricamento delle macchine per la lavorazione della lamiera.
Che si tratti di lamiere, pannelli di legno o plastica, fusti, finestre o lastre di vetro – VacuMaster è in grado di movimentare carichi pesanti fino a svariate tonnellate. Dove normalmente servirebbero più braccia il VacuMaster permette la movimentazione facile e senza sforzi da parte di un unico operatore.
I nostri sollevatori a vuoto sono conformi alla direttiva europea macchine. Ogni dispositivo di sollevamento viene testato singolarmente prima della spedizione, corredato del marchio CE e fornito con una dichiarazione di conformità CE, dichiarazione di incorporazione CE e una documentazione tecnica.
Il sistema di gestione della qualità (ambito: vendite e assistenza e logistica per l'automazione sottovuoto e sistemi di movimentazione sottovuoto: componenti, sistemi e sistemi di fissaggio per la movimentazione sottovuoto) soddisfa i requisiti dell'ISO 9001: 2015.
60 percento
forza risparmiata da parte dell'operatore durante la movimentazione manuale dei carichi grazie ai sistemi gru in alluminio leggeri.
Le gru in costruzione leggera sollevano fino a 1.200 kg e possono essere utilizzate anche come sistemi autonomi in combinazione con le nostre attrezzature di sollevamento. Sia come gru girevole che come sistema di gru - il nostro sistema modulare consente sempre una perfetta integrazione nell'ambiente di lavoro.
Accanto a soluzioni di sistema ottimali offriamo anche un’ampia gamma di servizi – dalla pianificazione alla progettazione fino al montaggio e alla messa in funzione. I nostri consulenti di sistema e i nostri tecnici di assistenza sono disponibili in loco in tutto il mondo. Conosciamo i dettagli più importanti e affrontiamo in prima persona le sfide dei diversi settori.
Servizi per sollevatori a vuoto e sistemi gru
In numerosi settori, i sollevatori a vuoto Schmalz garantiscono un flusso di materiale efficiente. Poiché conosciamo i vostri processi grazie all'esperienza pluriennale e alla vicinanza ai clienti, i nostri prodotti soddisfano i requisiti più elevati, rendendo la movimentazione dei carichi più veloce, più sicura e tutelando gli operatori e il materiale. Su richiesta, Schmalz fornisce una soluzione completa per la postazione di lavoro composta da un sollevatore a vuoto e da una gru perfettamente armonizzata.
Guardate i sollevatori a vuoto Schmalz in azione
Componenti per il vuoto e sistemi di presa pronti per l'uso nei processi automatizzati
Tecnica di bloccaggio con il vuoto per la lavorazione sicura e senza deformazione nei centri di lavorazione CNC
L’ergonomia nel posti di lavoro e la produttività dei collaboratori sono strettamente collegati tra di loro. Proprio quando si tratta di movimentare manualmente dei carichi è importante fornire alle persone tutto il supporto necessario. Tutti ciò è possibile con i sistemi di movimentazione di Schmalz. I nostri sistemi di sollevamento semplici e intuitivi aiutano a ridurre sensibilmente le sollecitazioni fisiche attraverso le innumerevoli opzioni di movimento per i processi di montaggio e logistica.
In questo modo contribuiscono attivamente a salvaguardare e promuovere la salute della forza lavoro. Al contempo, grazie alle nostre soluzioni è possibile migliorare i flussi di materiale, grazie alla movimentazione accelerata, e quindi anche la produttività.
Scaricare o richiedere ulteriori cataloghi