Ecologia

Questo termine si riferisce alla scienza delle "interazioni tra gli esseri viventi e il loro ambiente". L'ideale è una collaborazione indisturbata nella "casa comune della natura". Schmalz affronta i compiti associati con coerenza e convinzione. Questo significa: generare più elettricità e calore di quanto si consumi. Uso efficiente dei materiali e di altre risorse preziose. Evitare le emissioni di CO2. Essere considerati nel senso più ampio del termine.


Sulla via della neutralità climatica!

Presso la sua sede centrale di Glatten, Schmalz sta compiendo un'inversione di tendenza nel campo dell'energia. L'obiettivo non è quello di consumare più elettricità e calore di quelli generati da fonti rinnovabili.


Piena potenza per un bilancio energetico positivo

Nella sede centrale di Glatten (Germania), Schmalz copre gran parte del suo fabbisogno energetico con le proprie fonti rigenerative. L'obiettivo è chiaro: in qualità di azienda a energia positiva, la Schmalz di Glatten vuole generare più energia dalle proprie fonti rigenerative con i propri impianti di produzione di energia di quanta ne venga consumata all'interno dell'azienda stessa. Guardando al periodo dal 2014 al 2018, l'azienda copre il 79 percento del suo fabbisogno energetico a Glatten con risorse proprie. Gli impianti necessari a questo scopo, come le turbine eoliche e i collettori fotovoltaici, sono stati continuamente ampliati per decenni. Anche altre località come il Giappone o gli Stati Uniti si affidano ai moderni concetti energetici per consumare il minor numero possibile di risorse.

Poiché la fornitura di energie rinnovabili nel sito di Glatten spesso non corrisponde alla domanda di energia elettrica, una parte dell'elettricità generata all'interno viene immessa nella rete pubblica o l'elettricità esterna viene acquistata dall'esterno. A questo scopo, Schmalz collabora da anni con Elektrizitätswerke Schönau - un pluripremiato fornitore di elettricità verde a CO2 neutrale.

CO2 equilibrio chiaramente nel plus

Nel 2018, Schmalz Germania ha generato un credito di CO2 di 1.059 tonnellate in totale. L'energia proveniente dagli impianti dell'azienda, che non viene consumata dall'azienda stessa, viene immessa nella rete elettrica pubblica. In questo modo Schmalz evita le emissioni di CO2 che altrimenti sarebbero prodotte dalla produzione di energia convenzionale.

Il risultato: un grande vantaggio per l'ambiente e una vetrina per l'industria manifatturiera.


Meno CO2 nel bagaglio

Lo zaino CO2backpack di un prodotto Schmalz è notevolmente inferiore a quello di prodotti comparabili presenti sul mercato. Grazie all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili proprie e a numerose misure di risparmio energetico, Schmalz produce emissioni di CO2-neutrali. L'azienda progetta anche i processi a monte e a valle per essere il più possibile rispettosi delle risorse - dallo sviluppo al riciclaggio.

Sviluppo delle emissioni di CO2 durante il ciclo di vita del prodotto

Fondamenti della contabilizzazione della CO2

Il bilancio CO2 di Schmalz Germania si basa sul protocollo sui gas serra del World Resource Institute e sugli standard del World Economic Council for Sustainable Development.

Attualmente vengono applicati i seguenti fattori d'influenza:

  • Ambito 1: Emissioni dirette in azienda
  • Ambito 2: Emissioni da energia acquistata