Comunicati stampa

Nella nostra sezione dedicata alla stampa sono disponibili informazioni aggiornate sui nostri prodotti e sulla nostra azienda. Insieme ai comunicati stampa sono disponibili per il download immagini ad alta risoluzione.

Per richieste giornalistiche e interviste rivolgersi al nostro team dedicato.

20.08.2020

Aggiornamento pinza di presa per il sollevatore tubo a vuoto JumboErgo

Schmalz introduce una nuova generazione di pinze di presa ad area per il suo sollevatore tubo a vuoto della serie JumboErgo. Il modello FMP può essere utilizzato in modo versatile e permette la presa affidabile di pezzi fino a 140 kg anche quando la superficie ventosa è occupata solo parzialmente. Questa nuova pinza di presa sostituisce il modello attuale FM. Grazie al suo design modulare, la FMP rappresenta la base di un’ulteriore ampliamento futuro della gamma di pinze di presa ad area per il sollevatori tubo a vuoto Jumbo.

11.08.2020

In sicurezza verso l’incisione

Per poter separare i circuiti stampati, questi vengono prima di tutto incisi, e le protuberanze e i contorni vengono fresati. Per eseguire queste operazioni, l’azienda LHMT GmbH sviluppa e realizza macchine utensili speciali che permettono di eseguire in modo completamente automatizzato incisioni, fresature, caricamento e scaricamento delle schede sensibili. Per la movimentazione sicura e delicata delle schede, l'azienda LHMT si è rivolta a J. Schmalz GmbH, che, anche grazie alle sue nuove ventose NBR-ESD, è in grado di realizzare soluzioni di...

18.06.2020

Schmalz inaugura la sua fiera virtuale

Attualmente è impensabile organizzare fiere o convegni, e quindi Schmalz ha pensato ad altri modi per presentare le sue novità a un pubblico più ampio, formato dai professionisti del settore. Fiera della tecnica del vuoto SchmalzEXPO - senza mascherine protettive né distanziamento sociale.

25.05.2020

Valore aggiunto degli Smart Field Devices

Intervista con: Dr. Maik Fiedler, Responsabile della Divisione Automazione con il vuoto di J. Schmalz GmbH

 

I componenti intelligenti sono in grado di offrire più della mera elaborazione dei segnali digitali di controllo. Gli Smart Field Devices di Schmalz sono per esempio in grado di trasmettere i dati di processo in modo da permettere una gestione più compatibile. A riguardo, IO-Link è diventato l’interfaccia standard per la comunicazione tra il controllo sovraordinato a livello sensore e attuatore. Grazie a Schmalz Connect Suite gli utenti...

25.05.2020

JumboFlex: Nuova unità di comando con funzioni speciali

Schmalz potenzia i suo moduli per il sollevatore tubo a vuoto della serie JumboFlex, aggiungendo tre unità di comando. A seconda dell’esecuzione, le nuove impugnature di comando possono rendere sicuro, semplificare o accelerare il processo di movimentazione. Gli elementi JumboFlex Safety+, JumboFlex Easy-Release e JumboFlex Quick-Release sono già disponibili.

25.05.2020

Svuotare una cassa in quattro e quattr’otto

Schmalz ha lanciato un’ampia gamma di soluzioni per l’accesso automatizzato nelle casse: alcune di queste sono dei set finiti per connessione, che possono essere installati in modo intuitivo, e nuove ventose che, grazi al labbro di tenuta sottile, si adattano perfettamente al pezzo. Svariate soluzioni sono state progettate per i robot leggeri e i cobot.

29.04.2020

Ampio spazio per climatizzare gli ambienti

Cosa fare se si ha bisogno di un dispositivo di sollevamento ergonomico, ma l’altezza della stanza è insufficiente per i sistemi gru tradizionali? La risposta di Schmalz è un braccio piatto modulare in alluminio, che garantisce movimenti a funzionamento dolce anche in ambienti con soffitti bassi. Questa novità è stata lanciata al momento giusto per Erkodent. Erkodent è un'azienda che produce dispositivi di imbutitura profonda per il settore odontoiatrico e che desiderava ottimizzare il processo d’imballaggio, alla fine della linea di montaggio,...

15.04.2020

Il blocco di aspirazione con tecnologia NFC comunica con il cellulare

Schmalz ha integrato il suo blocco di aspirazione con lo standard di trasmissione NFC, introducendo così per la prima volta la tecnologia digitale nel sistema di bloccaggio con il vuoto. Per l’utente significa semplificare il riconoscimento prodotto con lo smartphone e interventi di servizio ottimizzati.

14.04.2020

Maggiore sicurezza durante il caricamento della macchina

È possibile rendere accessibili o limitare le aree di lavoro delle gru girevoli grazie al limite angolo di rotazione di Schmalz. Il nuovo monitoraggio di processo permette al controllo sovraordinato di richiedere la posizione del braccio della gru in modo da avviare o bloccare le fasi di lavorazione delle macchine.

03.04.2020

Soluzioni digitali per la tecnica del vuoto

I robot leggeri e i componenti per il vuoto intelligenti sono ormai punti di riferimento irrinunciabili per una produzione digitalizzata e collegata in rete. Schmalz offre alcune novità per la fabbrica smart attraverso una nuova soluzione Bin-Picking, l’utilizzo del gemello digitale e l’innovativo software per l'accesso centralizzato ai componenti IO-Link.