Calcolatore di vuoto

Il Schmalz Calculator è un programma gratuito di Schmalz. Esso permette di eseguire in modo semplice e rapido conversioni di grandezze del sistema e calcoli per progettare sistemi a vuoto.

Le innumerevoli unità e grandezze sono raccolte in modo chiaro nel calcolatore in 14 gruppi principali. Potete trovare questi gruppi principali nel „Calcolatore delle misure". Con pochi clic potete convertire le unità di misura. Ad esempio è possibile convertire in un batter d’occhio diverse unità di misura nei seguenti settori: flusso volumetrico, pressione, potenza, superficie, tempo, distanza, energia, forza, massa, ecc.

Il calcolo di queste grandezze generali è tuttavia soltanto una delle funzioni del Schmalz Calculator. Nell’esecuzione di calcoli speciali per il vuoto, il calcolatore si rivela un vero esperto.

Con il "calcolatore per il vuoto" ottenete dati su:

  • tempo di evacuazione per pompe
  • diametro e superficie aspirante
  • forza aspirante
  • potenza aspirante per pompe
  • diametro del tubo flessibile

Le conoscenze specialistiche nella tecnica del vuoto e l’esperienza pluriennale nel settore della progettazione dei sistemi di Schmalz sono alla base anche della programmazione del calcolatore. Nel settore del vuoto non è possibile determinare i valori in modo più rapido e sicuro.

Altri punti forti:

  • Le grandezze di partenza e finali spesso utilizzate o necessarie possono essere assegnate nel settore "Preferiti".
  • Le posizioni dopo la virgola possono essere impostate.
  • Il calcolatore contiene un aiuto integrato.

Scaricate gratuitamente il Schmalz Calculator e provatelo! È costituito da un file ZIP e dopo il download deve essere semplicemente decompresso e copiato in una directory. Lanciate il file EXE qui contenuto e iniziate i calcoli!

Altri aiuti

Conoscenza del vuoto con informazioni di base sui componenti del vuoto, esempio di progettazione, unità e tabelle di conversione

Istruzioni per l'uso dei nostri componenti per il vuoto e dei nostri sistemi di presa a vuoto

Ausilio di selezione per componenti per il Vuoto