Novità su la tecnica del vuoto per la automazione

04.11.2020

Sensibilità pura

Grazie alla pinza di presa a griffe OFG, Schmalz ha introdotto nella sua gamma una nuova pinza di presa che è in grado di prelevare i pezzi in modo affidabile e delicato. Questo nuovo prodotto permette di deporre delicatamente e in modo sicuro nei rispettivi imballaggi alimenti quali ciambelle, cioccolatini, frutta e verdura.

13.10.2020

Flessibile in termini di forma e dimensioni

J. Schmalz GmbH ha sviluppato una nuova pinza di presa per la movimentazione automatizzata: il modello FQE è stato concepito per svolgere diversi compiti, anche in combinazione con i robot collaborativi, e preleva in modo sicuro e veloce i pezzi con dimensioni e forma diverse.

06.10.2020

Evviva i biscotti!

Compatibilità con gli alimenti, leggerezza ed efficienza sono le principali caratteristiche della pinza di presa di flusso SFG di Schmalz. Grazie a queste caratteristiche, la pinza può movimentare velocemente e delicatamente alimenti con superfici particolarmente strutturate. Pertanto, wafer, biscotti e altri prodotti da forno possono essere confezionati in modo veloce e sicuro.

25.05.2020

Svuotare una cassa in quattro e quattr’otto

Schmalz ha lanciato un’ampia gamma di soluzioni per l’accesso automatizzato nelle casse: alcune di queste sono dei set finiti per connessione, che possono essere installati in modo intuitivo, e nuove ventose che, grazi al labbro di tenuta sottile, si adattano perfettamente al pezzo. Svariate soluzioni sono state progettate per i robot leggeri e i cobot.

03.04.2020

Soluzioni digitali per la tecnica del vuoto

I robot leggeri e i componenti per il vuoto intelligenti sono ormai punti di riferimento irrinunciabili per una produzione digitalizzata e collegata in rete. Schmalz offre alcune novità per la fabbrica smart attraverso una nuova soluzione Bin-Picking, l’utilizzo del gemello digitale e l’innovativo software per l'accesso centralizzato ai componenti IO-Link.

18.02.2020

SDI-USB: accesso diretto ai dispositivi IO-Link

Schmalz ha sviluppato una soluzione che permette di accedere ai componenti per il vuoto con interfaccia IO-Link direttamente dal computer. In questo modo non è più necessario stabilire una connessione con il controllo sovraordinato. IO-Link-Master SDI-USB è disponibile da subito.

11.11.2019

In sicurezza verso l’incisione

Per poter separare i circuiti stampati, questi vengono prima di tutto incisi, e le protuberanze e i contorni vengono fresati. Per eseguire queste operazioni, l’azienda LHMT GmbH sviluppa e realizza macchine utensili speciali che permettono di eseguire in modo completamente automatizzato incisioni, fresature, caricamento e scaricamento delle schede sensibili. Per la movimentazione sicura e delicata delle schede, l'azienda LHMT si è rivolta a J. Schmalz GmbH, che, anche grazie alle sue nuove ventose NBR-ESD, è in grado di realizzare soluzioni di presa affidabili.

05.11.2019

Flessibile e resistente

Con le nuove aste a molla FST-LOCK-HD Schmalz presenta una soluzione per la movimentazione delicata e veloce di pezzi 3D curvi e flessibili. Le aste a molla presentano un mozzo mobile in modo uniforme e sono compatibili con il programma di supporto per i tooling HT. Queste caratteristiche le rendono estremamente versatili.

16.10.2019

Ventosa con ampio spettro di prestazioni

Schmalz ha sviluppato una nuova soluzione per la movimentazione di pezzi piatti. Grazie alla sua ampia gamma di materiali, la ventosa a vuoto SUF può essere impiegata virtualmente per qualsiasi tipo di applicazione.

07.10.2019

Mani intelligenti per ogni cobot

Afferrare, spostare, depositare - tutte queste operazioni automatizzate sono impensabili senza la pinza di presa corretta. Per questo motivo, lo specialista del vuoto Schmalz sviluppa sistemi flessibili e assiste gli utenti nella selezione e configurazione dei componenti. Si tratta di attività particolarmente difficili perché la gamma di varianti cresce a dismisura e le dimensioni dei lotti puntano tutte verso la stessa direzione.